Profinet Leitungen – Warum?
igu-blog-adm | 18. März 2020
Im Prinzip ganz einfach: Weil Profinet Leitungen die richtigen Leitungen sind!
„Richtig“ beschreibt, wie bei jeder Busleitung, die elektrische Eigenschaften also Wellenwiderstand, Kapazitäten, Adermenge und Leiternennquerschnitt, Schirme mit Lage und Ausführung. Aber es geht auch Farbe der Aderisolation, Mantelfarbe und vieles mehr.
Die Profinet Nutzer-Organisation um Firmen wie Siemens, BASF oder Balluff gibt für die Kabel und Leitungen allerhand Eckdaten vor und stellt diese Daten den Mitgliedern, wie z.B. igus zur Verfügung, um für den Anwendern eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten, damit der Qualitätsanspruch des gesamten Systems erhalten bleibt und alle Komponenten kompatibel sind.
Normale Kabel können gehen – müssen aber nicht!
Oft fragen Kunden, ob eine normale Datenleitung nicht auch funktioniert. Das kann gut klappen, muss aber nicht. Bei kurzen Übertragungslängen geht es oft ohne Schwierigkeiten, aber mit zunehmender Leitungslänge werden die Abweichungen zu groß und es entsteht zusätzlich das Problem das die elektrischen Daten bei einfachen Datenleitungen weder spezifiziert noch überwacht werden. Damit ist ein reproduzierbares Ergebnis ausgeschlossen.
…aber Profinet Leitungen sind doch immer gleich Profinet Leitungen, oder?
Leider nein! Die Nutzerorganisation gibt elektrische Eckdaten vor und auch einige mechanische, aber nicht alle. Das Minimum muss sozusagen jeder einhalten. Geht die Leitung in die Bewegung müssen die Adern an Ort und Stelle bleiben und dies möglichst lange. Bei chainflex unterscheiden wir 9 verschiedene Bewegungsbereiche und bieten damit immer eine Lösung für die Kundenanwendung. Dies führt zu klare Beschreibung der Rahmenbedingungen und damit wird die Leitung mechanisch in der Lebensdauer berechenbar.

Alle weiteren Infos zu Profinet, den unterschiedlichen Anwendungsszenarien sowie direkte Bestell- und Testmöglichkeiten finden Sie unter folgender URL: https://www.igus.de/info/profinet-kabel.