Noch einfacher zum Bauteil aus dem 3D-Druck – mit den igus Online-Tools
igu-blog-adm | 15. August 2019
Moderne Online-Lösungen gehören heutzutage in vielen Bereichen zum Alltag. Mit unseren Online Tools bieten wir auch für den 3D-Druck sehr hilfreiche Werkzeuge, um schnell und bequem zum neuen verschleißarmen Bauteil aus iglidur Kunststoff zu gelangen.
Unser Online-CAD-Konfigurator bietet die Möglichkeit, Gleitlager, Zahnräder, Rollen oder Zahnstangen einfach am Rechner zu konfigurieren und als CAD-Datei in verschiedenen Datei-Formaten runter zu laden. Ohne sich eine spezielle und teure Software anschaffen zu müssen.
Im 3D-Druck Service kann das benötigte Bauteil ganz einfach online bestellt werden. Und das in nur drei Schritten: CAD-Datei online hochladen – Material und Menge auswählen – bestellen.
Unser Lebensdauerrechner berechnet die voraussichtliche Lebensdauer von Kunststoffzahnrädern aus iglidur, basierend auf unzähligen Tests und Erfahrungswerten aus dem hauseigenen Labor.

Die perfekte Kombination: moderne Online-Tools + 3D-Druck + iglidur Hochleistungskunststoffe
Neben den Vorteilen unserer Online-Tools spart man mit dem 3D-Druck Zeit und man kann spontan auf individuelle Bedürfnisse reagieren Prozesskosten senken. Und die mehr als 30-jährige Erfahrung in der Entwicklung von iglidur Werkstoffen bringt weitere Vorteile. iglidur steht für reibungsoptimierte Hochleistungspolymere und bedeutet einen langlebigen sowie wartungs- und schmiermittelfreien Einsatz der Kunststoff-Bauteile. Alles aus einer Hand bei igus – von der Konfiguration der CAD-Datei über die Berechnung der Lebensdauer und einfacher online Bestellung über den perfekten 3D-Druck Service und die Auswahl an langlebigen und wartungsfreien Hochleistungskunststoffen aus iglidur.

CAD-Daten online erstellen mit dem igus CAD-Konfigurator
Das gewünschte Bauteil lässt sich einfach und mit nur wenigen Klicks online erstellen. Die Baugruppe des benötigten Bauteils kann über eine Vorauswahl auswählen werden und dann direkt individuell angepasst werden. Die fertige CAD-Datei des Modells kann man downloaden und das Bauteil anschließend direkt über unseren 3D-Druck Service im iglidur Designer bestellen.
Die igus CAD-Konfiguratoren: Ein Gewinn an Planungssicherheit, Zeitersparnis und Individualität.
Hier geht es zu den igus Online CAD-Konfiguratoren

3D-Druck Service – einfach online bestellen
Unser 3D-Druck Service mit dem Namen „iglidur Designer“ ist die perfekte Möglichkeit, verschleißarme Bauteile jeder Art einfach online zu bestellen. Die CAD-Datei des Bauteils kann dort ganz einfach hochgeladen werden.
Nach dem Upload einfach die gewünschte Menge, das Druckverfahren und den geeigneten iglidur Kunststoff auswählen, Fertig! Auf dieser Grundlage wird der Preis für das gewünschte Bauteil kalkuliert. Die Bestellung kann so direkt online aufgeben werden. Auf Wunsch erstellt igus auch vorab ein persönliches Angebot.
NEU: Unsere Wandstärkenanalyse zeigt die zu optimierenden Stellen des Bauteils auf dem Bildschirm an, damit diese noch vor der Fertigung optimiert werden können.
NEU: Bauteile aus iglidur 3D-Druck SLS-Pulver I3 und I6 können ab jetzt auch auf Wunsch in der Farbe schwarz eingefärbt werden.
Individuelle Bauteile werden innerhalb von 72 Stunden aus reibungsoptimiertem und langlebigem iglidur Hochleistungskunststoffen gedruckt. Wichtig ist hier nur, dass die Datei im STP-Format hochgeladen wird, um eine größtmögliche Genauigkeit des 3D-gedruckten Bauteils sicher zu stellen.
Hier geht es zum 3D-Druck Service – iglidur Designer

Lebensdauerrechner für Kunststoff-Zahnräder aus dem 3D-Drucker
Die Haltbarkeit von Zahnrädern ist immer begrenzt. Die Lebensdauer hängt von dem eingesetzten Material, der Belastung und der Kombination mit dem zweiten Zahnrad oder der Zahnstange ab. Gerade deshalb ist es von Vorteil, schon vorher zu wissen, wie lange ein Zahnrad hält und wie man seine Lebensdauer durch bestimmte Optimierungen erhöhen kann.
Dank der vielen Erfahrungswerte aus dem branchengrößten Testlabor und den 15.000 Tribologieversuchen an 300 Versuchsanlagen, kann igus zuverlässige Angaben zur voraussichtlichen Lebensdauer von Bauteilen aus den verschiedenen iglidur Hochleistungspolymeren machen. So auch zu den im 3D-Druck gefertigten Zahnrädern aus iglidur I3. Gegenüber Standardkunststoffen sind iglidur I3 und iglidur I6 sehr haltbare und verschleißarme Hochleistungskunststoffe, die speziell bei Zahnrädern und Schneckenrädern die Lebensdauer um das mehrfache steigern.

Durch Optimierung von Zahnradbreite oder Verhältnis von großem und kleinem Zahnrad lässt sich die Lebenserwartung Ihres Zahnrades aus dem 3D-Drucker zusätzlich verbessern. So weiß man schon vor dem Einbau, wie lange das neue Kunststoff Zahnrad im Einsatz durchhält.
Hier geht es zum Online Lebensdauerrechner für Zahnräder von igus

Unsere mehr als 30-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Hochleistungskunststoffen nun auch in der Additiven Fertigung. Mehr über den 3D-Druck von igus erfahren Sie hier.
Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung? Gerne helfen wir Ihnen weiter.