Mantelwerkstoffe
igu-blog-adm | 23. März 2020
Eine Leitung ist neben dem Schirm umhüllt von einem Außenmantel. Dieser dient dazu, das Innere der Leitung zu schützen. So schützen die unterschiedlichen Mantelwerkstoffe zum Beispiel vor mechanischer Belastung, Temperatur oder chemischen Stoffen.
Welche unterschiedlichen Materialien eines Mantelwerkstoffes gibt es?
Leitung ist in allen Bestandteilen nicht gleich Leitung. Und so bietet die Kabelindustrie verschiedene Mantelwerkstoffe, die aus unterschiedlichen Materialmischungen produziert werden. Diese Außenmäntel haben durch die Wahl des jeweiligen Materials ganz verschiedene Eigenschaften. So kann für unterschiedliche Anwendungen und äußere Bedingungen individuell der passende Mantelwerkstoff der Leitung ausgewählt werden.
PVC
PVC oder Polyvinylchlorid ist ein sehr vielseitiger thermoplastischer Kunststoff. Er wird aufgrund seines chemischen Aufbaus und der schweren Entflammbarkeit häufig an Fließ- und Montagebändern eingesetzt. Aber auch in der Verpackungs- oder der Lichttechnik kommt er häufig zum Einsatz. Die PVC Kabel sind wegen der hohen Festigkeit und guter Isoliereigenschaften beliebt. Das Material ist resistent gegen Dauerfeuchte und auch Salzwasser. Im Brandfall allerdings werden bei einer PVC Leitung Inhaltsstoffe, z.B. Chlor (ein Halogen), freigesetzt. Diese können eine Gefahr für den Menschen darstellen, weil sie mit Wasser reagieren.
Im Niederspannungsbereich (bis 1.000V) ist Polyvinylchlorid auch als der Werkstoff mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis bekannt. igus bietet PVC-Leitungen in nicht-ölbeständiger, sowie ölbeständiger Mischung an.

Mit der richtigen Leitung Lebenszykluskosten signifikant senken: Dieses Whitepaper hilft Ihnen alle wichtigen Parameter zu verstehen und die genau passende Leitung für Ihre Anwendung auszuwählen.
PUR
PUR oder Polyurethan hingegen ist ein halogenfreies und selbstlöschendes thermoplastisches Elastomer. Dieser Mantelwerkstoff hat in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung unter den Leitungen erlangt. Bis zu einer gewissen Temperatur ist PUR sehr gummiähnlich, was leider in der Kette zu höherem Abrieb führt (vergleicht man den Werkstoff mit den beiden anderen). Die Stärken des Mantelwerkstoffes sind Kerbfestigkeit und Kälteflexibilität. Außerdem weist PUR im Vergleich zu anderen Werkstoffen eine bessere chemische Verträglichkeit auf. So sind PUR Leitungen öl- und kühlmittelbeständig. Zudem besitzen sie außerdem aufgrund ihrer Zusammensetzung keine giftigen Halogene, die im Falle eines Brandes austreten könnten. Leitungen aus PUR sind beliebt für Werkzeugmaschinen, im Anlagenbau, bei Zementwerken, in der Lackindustrie und Automobilindustrie. Daher ist dieser Werkstoff in einer breiten Katalogpalette bei igus vertreten.

TPE
TPE steht für thermoplastische Elastomere und ist der Oberbegriff für zahlreiche Unterkategorien. Für hochwertige, flexible Leitungen werden vorwiegend TPE Materialien verwendet. Grund dafür ist, dass sie mechanischen Belastungen sehr gut standhalten und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie z.B. Chemikalien oder Temperaturen vorweisen. So ist TPE im Allgemeinen für einen Temperaturbereich von -35°C bis +100°C geeignet. Reines TPE ist außerdem halogenfrei. Durch das Beimischen von Flammschutzmitteln kann TPE auch als flammwidriges Material hergestellt werden und ist somit UL- konform. Besonders bei rauen Umgebungsbedingungen oder dauerhaften Bewegungen findet man sie auch häufig in Energieketten im Einsatz. TPE Leitungen sind die abriebfestesten Werkstoffe, die oft bei Krananwendungen, Fördertechnik oder Anwendungen mit tiefen Temperaturen eingesetzt werden.

Falls die Frage nach dem richtigen Mantelwerkstoff für Ihren Anwendungsfall noch nicht vollständig beantwortet ist, machen Sie am besten einen ganz individuellen Preis-Check. Damit ist die passende Leitung für Ihre persönlichen Bedürfnisse schnell ermittelt. Direkt hier online einen Termin vereinbaren.