Linearachsen ohne Schmiermittel – geht das?
igu-blog-adm | 26. Februar 2020
Müssen Linearmodule und Linearachsen immer geschmiert werden?
In der linearen Antriebstechnik werden unterschiedlichste Systeme auf dem Markt angeboten. Viele werden meist mit Kugelumlaufsystemen ausgerüstet, um lineare oder translatorische Bewegungen der Linearschlitten oder um Positionierungsaufgaben zu ermöglichen.

Hygienestandards für Linearachsen ohne Schmiermittel
Soll eine Anwendung hohe Hygienestandards erfüllen, muss oft auf Schmiermittel verzichtet werden. Viele Linearmodule und Linearachsen werden mit Kugelumlaufsystemen ausgerüstet. Doch Kugelumlaufsysteme haben einen entscheidenden Nachteil: Sie müssen geschmiert werden.
Kosten sparen ohne Schmiermittel für Linearmodule und Linearachsen
Um einen schmiermittelfreien Einsatz der Linearmodule und Linearachsen zu ermöglichen, wird auf speziell entwickelte Hochleistungspolymere gesetzt. Die Gleitelemente aus diesen Kunststoffen laufen besonders leise und vor allem wartungsfrei. So ist ein Nachschmieren und ein erneuter Einsatz von Schmiermitteln nicht notwendig.
Fazit:
Wer auf lineare Antriebstechnik mit Hochleistungspolymeren setzt, kann auf Schmiermittel verzichten und spart Betriebskosten.

Die Vorteile schmierfreier Linearmodule
- Geringere Betriebsmittelkosten
- Schnellere Wartungsarbeiten
- Geringere Wartungskosten
- Weniger Stillstandszeiten
- Mehr Produktionszeiten

Betriebskosten vermeiden
Nicht ohne Grund werden immer mehr tribo-optimierte Hochleistungspolymere in bewegten Anwendungen von Maschinenbau-Konstrukteuren und Instandhaltern eingesetzt. Gegenüber Lösungen aus Metall sind Gleitelemente aus Kunststoff bis zu 40 % günstiger.

Energiekosten senken
Um Linearelemente an Verpackungsmaschinen und Anlagen nachschmieren zu können, müssen sie meist gestoppt werden. Je häufiger dies der Fall ist, desto mehr Energiekosten entstehen beim erneuten Anfahren. Mit schmierfreien, tribo-optimierten Hochleistungspolymeren werden Stillstandszeiten deutlich reduziert und Energiekosten gesenkt.

Deutlich weniger Wartung
Wer nicht schmieren muss spart Zeit, und Zeit ist Geld. Das richtige Schmiermittel in der richtigen Menge zur richtigen Zeit einzusetzen erfordert nicht nur viel Know-how. Der Zeitaufwand für solche Aufgaben ist nicht unerheblich und oft sehr komplex. Schmierfreie Hochleistungs- polymere verkürzen Stillstand- und Wartungszeiten.
igus® bietet für jede Anwendung das passende Linearmodul
Der mit einem Spindelantrieb ausgestattete Lineartisch ist besonders vielseitig einsetzbar und wird in verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Anforderungen angeboten. Nützliches Zubehör wie Motoren, Spacer, Handräder und vieles mehr ergänzt das Programm. Zudem lässt sich der Lineartisch in nur wenigen Schritten online konfigurieren.
Aufbau einer schmierfreien Linearachse mit Spindelantrieb

- Schmiermittelfrei durch Kunststofflager und Kunststoffmuttern
- Wellenmaterial (Aluminium, Edelstahl, Karbon)
- 8 Trapezgewindesteigungen, 4 Steilgewindeneigungen
- Grundkörper aus Edelstahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff
- Spindelbearbeitung nach Zeichnung oder Spindelzapfen
- Zubehör lieferbar
Aufbau einer schmierfreien Linearachse mit Zahnriemenantrieb
Linearachsen mit Zahnriemenantrieb eignen sich für viele Positionier- und Verstellaufgaben. Durch die leichte Bauweise unter Verwendung von Kunststoff und Aluminium sind Linearachsen mit Zahnriemenantrieb durch die geringe Massenträgheit sehr effizient.

- Umlenkung mit Rillenkugellager
- Schmiermittelfreie Linearführung durch Polymergleitlager
- Diverse Schlittenlängen
- Polyurethan (PU)- oder Neopren-Zahnriemen
- Hartanodisiertes Aluminium