Wie bei allen e-ketten streben wir die 10 Millionen Zyklen oder 10.000 km an. Die Tests in unserem Labor für eine garantierte Aussage laufen noch.
Welche Lebensdauer hat die autoglide 5?
Verwandte Fragen
- Kann ich auch ein Kunststoffseil verwenden?
- Wie sieht die Wartung der Energiekette aus? Wie groß sind die Wartungsintervalle und was muss überhaupt gewartet werden?
- Kann igus auch Lichtwellenleiter, bzw. Lichtwellenleiter-Technik liefern?
- Ab wie viel Meter Verfahrweg sollte ich Lichtwellenleiter einsetzen?
- Kann ich die Leitungen in der autoglide 5 ändern? Und zum Beispiel dünnere oder dickere Querschnitte der Energieleitungen nehmen?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!