Was sagt der Farbcode nach DIN47100?

Sie sind hier:

Der Farbcode DIN47100 wird zur Aderkennzeichnung verwendet und beinhaltet eine definierte Reihenfolge der Farben der Aderisolation. Vor allem bei Adern mit einem Querschnitt unter 0,5mm². Bei diesen Durchmessern ist es nämlich schwer, eine Nummerierung zu erkennen, was die alternative Vorgangsweise zur Kennzeichnung der Adern ist.

Du hast bereits abgestimmt!

Verwandte Fragen

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema