Die Kapazität zwischen den Adern wird durch die Aderisolierung (Werkstoff), die Spannungsklassen (Wandstärke der Aderisolation) und durch das Material der Isolation (Materialkonstante) beeinflusst. Bei der Kapazität zum Schirm verhält es sich ähnlich, jedoch kommt zusätzlich noch die Position der Ader zum Schirm und ein Innenmantel zwischen Schirm und Ader zum Tragen. In beiden Fällen erhöht sich die Kapazität linear mit der Leitungslänge.
Was beeinflusst die Kapazität einer Leitung?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!