Die Leiterklasse beschreibt die Drahtstärke aus der die Litze in der Ader aufgebaut wird. So ist eine Litze eines Klasse 5 Leiters bei gleichem Querschnitt mit dickeren Drähten versehen, als bei einem Klasse 6 Leiter gleichen Querschnitts. Dies ist jedoch entgegen der landläufigen Meinung kein Haltbarkeitskriterium.
Was bedeutet Leiterklasse?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!