Die Leitung wird nicht thermisch bedruckt, sondern ähnlich wie mit einem Titenstrahldrucker. Da der TPE-Werkstoff die wichtige Eigenschaft der geringen Haftung hat, kann dort die Tinte nicht so gut halten, wie zum Beispiel auf einem PVC-Mantel.
Warum reibt sich die Bedruckung auf TPE-Leitungen schnell ab?
Verwandte Fragen
- Wie funktioniert die Informationskette bei REACh?
- Warum gibt es unterschiedliche Spannungsklassen?
- Warum sind Messsystemleitungen alle unterschiedlich?
- Datenleitung als Ethernet CAT5e Leitung, geht das?
- Was ist Talkum?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!