Profibus ist ein klassischer bzw. universeller Feldbus, der flächendeckend in der Automatisierungstechnik eingesetzt wird. Er ist einer der ersten seriellen Feldbussyteme, die das verteilen digitaler Automatisierungsgeräte auf Feldebene ermöglichen.
Profinet hingegen basiert auf einem Industrial Ethernet-Standard zur Datenübertragung und ermöglicht damit nicht nur die Verknüpfung der Feldebene, sondern gewährleistet auch eine Kombination mit industriellen IT-Funktionen; also eine Verknüpfung hinein bis in die „Büroebene“.

Weitere Details dazu können Sie hier erfahren: https://www.igus.de/info/profinet-kabel.