Ja. Die Energiekette ist einfach zu befüllen und bestimmt durch ihren Bauraum und Radius, welche Leitungen verlegt werden können.
Kann ich die Leitungen in der autoglide 5 ändern? Und zum Beispiel dünnere oder dickere Querschnitte der Energieleitungen nehmen?
Verwandte Fragen
- Kann ich auch ein Kunststoffseil verwenden?
- Wie sieht die Wartung der Energiekette aus? Wie groß sind die Wartungsintervalle und was muss überhaupt gewartet werden?
- Kann igus auch Lichtwellenleiter, bzw. Lichtwellenleiter-Technik liefern?
- Ab wie viel Meter Verfahrweg sollte ich Lichtwellenleiter einsetzen?
- Denkt igus® schon über eine Ausweitung der autoglide 5 Varianten nach?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!