Kategorie: Leitungen chainflex®

Was ist IEC und was tut sie?

igu-blog-adm | 6. Mai 2020

Die Commission Électrotechnique Internationale oder Internationale Elektrotechnische Kommission ist eine internationale Normungsorganisation für Normen im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik. Einige Normen werden gemeinsam mit der ISO (International Organization for Standardization) entwickelt.Die IEC-Satzung schließt die gesamte Elektrotechnik ein, einschließlich Wandlung und Verteilung von Energie, Elektronik, Magnetismus und Elektromagnetismus, Elektroakustik, Multimedia, Telekommunikation und Medizintechnik als auch […]

Weiterlesen...

Was versteht man unter zwickelfüllend extrudiert?

igu-blog-adm | 6. Mai 2020

Herstellung und Aufbau einer Leitung Bei der Herstellung einer Leitung entstehen produktionsbedingt Zwischenräume, sogenannte Zwickel. Sie sind sozusagen die „Täler“ zwischen den Adern und Bündeln, wenn diese nebeneinander liegen. Das kommt daher, dass die adern rund sind und deswegen nicht formschlüssig neben- und übereinander liegen können. Bei einer Leitung, die für die Festverlegung eingesetzt wird, […]

Weiterlesen...

Wer zertifiziert Leitungen und elektrische Bauteile für den Schiffsbereich?

igu-blog-adm | 30. April 2020

DNV GL ist eine internationale Klassifikationsgesellschaft und Experte in den Bereichen technische Beratung, Ingenieurdienstleistungen,Zertifizierungen und Risikomanagement. DNV GL ist im Jahr 2013 durch einen Zusammenschluss der zwei führenden Klassifikationsgesellschaften Det Norske Veritas (Norwegen) und Germanischer Lloyd (Deutschland) entstanden. DNV GL ist weltweit die größte Beratungsgesellschaft für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen sowie Gezeiten- und Solarenergie.Die Klassifikationsgesellschaft spielt auch eine wichtige Rolle in der Öl- und Gasindustrie. […]

Weiterlesen...

Was ist DESINA?

igu-blog-adm | 30. April 2020

DESINA wurde von einem Konsortium namhafter Werkzeugmaschinenhersteller ins Leben gerufen und steht für DEzentralisierte und Standardisierte INstAllationstechnikfür Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme und beschreibt die Standardisierung der Installation. DESINA ist eine Norm, die in der ISO 23570 Teil 1 und Teil 2 im November 2005 anerkannt wurde und die Vereinheitlichung im Maschinenbau bewirken soll.Bei DESINA konformen Kabeln […]

Weiterlesen...

Welche Zulassungen und Zertifikate benötige ich für den russischen Markt?

igu-blog-adm | 30. April 2020

Produkte für den russischen Markt benötigen eine CTP und eine EAC Zertifizierung. Bei der CTP Zertifizierung handelt es sich um eine Brandschutzzertifizierung, für den russischen, weißrussischen und kasachischen Markt. Produkte werden auf Ihre Resistenz gegen Feuer, ihre Funktionssicherheit sowie auf die Entstehung toxischer Gase geprüft. Die CTP Zertifizierung ersetzt die alten „GOST“ Zertifizierungen. EAC ist […]

Weiterlesen...

Was sagt die CE Kennzeichnung aus?

igu-blog-adm | 29. April 2020

Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, Inverkehrbringer oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-Verordnung 765/2008, „dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind.“Die CE-Kennzeichnung ist daher ein Qualitätssiegel, nämlich eine Kennzeichnung, die durch den Inverkehrbringer in eigenem Ermessen angebracht werden kann und mittels der er zum Ausdruck bringt, […]

Weiterlesen...

Was bedeutet AWG?

igu-blog-adm | 29. April 2020

Die AWG-Nummer gibt den Adernennquerschnitt in codierter Art wieder. Ursprung ist Nordamerika, aber aufgrund der Globalisierung wird es mittlerweile weltweit genutzt. Die Bezeichnung AWG steht für American Wire Gauge. Eine Übersetzung finden Sie im Chainflex Katalog. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Warum PUR und nicht PVC? Wieso unterscheiden diese sich so massiv?

igu-blog-adm | 29. April 2020

Beide Werkstoffe haben ihre Vor- und Nachteile. Aber beide eignen sich für dynamische Anwendungen gleichermaßen. PVC ist sogar im Abriebverhalten noch besser. Die größten Unterschiede der beiden Werkstoffe liegen in der Medienbeständigkeit, Temperaturbereich sowie bei Halogenfreiheit. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Warum ist die INI-Leitung so teuer im Vergleich zu anderen Anbietern?

igu-blog-adm | 23. April 2020

Wir führen im Bereich INI-Leitungen spezielle High-End TPE Leitungen für extrem kleine Biegeradien und hoher Haltbarkeit. Der höhere Preis liegt darin begründet, dass es sich bei anderen Anbietern oft um Massenware für einfache Anwendungen handelt. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Können Sie die Leitung auch mit einer anderen Mantelfarbe liefern?

igu-blog-adm | 23. April 2020

Dies ist möglich und für die Fertigung der sogenannten Sonderleitungen ist chainflex bekannt. Sprechen sie hierzu unseren Vertieb oder das chainflex Produktmanagement an. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...