Kategorie: Steckverbinder

Welches Gehäusematerial brauche ich für meine Kabelkonfektion im industriellen Umfeld?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

In den allermeisten Fällen wird das klassische metallische Gehäuse von Harting eingesetzt; wahrscheinlich DAS Standard-Gehäuse für Industrie-Steckverbindern.

Weiterlesen...

Welche Harting Rechteckstecker werden bei igus konfektioniert?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

igus ist generell in der Lage jeden verfügbaren Harting Stecker auf Kundenwunsch individuell zu konfektionieren, die meisten Anwendungen benötigen aber folgende Baugrößen der Han-Baureihe:

Weiterlesen...

Welche Anschlusstechniken kommen bei der Kabelkonfektion von Harting-Steckern zum Einsatz?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

Je nach Kundenanforderung und Anwendungsfall ist igus in der Lage die unterschiedlichsten Anschlusstechniken zu verarbeiten.

Weiterlesen...

Wie funktioniert die Kabelkonfektion von HARTING Steckern bei igus?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

Im Normalfall werden alle anschlussfertigen readycable mit Harting Steckern bei igus maschinell mit Crimpanschlüssen konfektioniert, da damit die optimale Wirtschftlichkeit bei gleichzeitig höchster Qualität sichergestellt werden kann.

Weiterlesen...

Arbeitet igus neben Harting noch mit weiteren Stecker-Herstellern bei der Kabelkonfektion zusammen?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

Neben den schweren Industriesteckverbindern von Harting werden auch von zahlreichen, weiteren Herstellern die Steckverbinder auf Kundenwunsch hin konfektioniert.

Weiterlesen...

Welche igus Kabel können alles mit Harting Steckern konfektioniert werden?

Markus Hueffel | 25. Mai 2020

In den meisten Fällen der Kabelkonfektion kommen bei den typischen Rechteck-Steckverbindern von Harting Steuer- oder Busleitungen zum Einsatz. Aber auch Motor-, Servo- oder Messsystemleitungen werden bei igus regelmäßig mit Harting Rechtecksteckern konfektioniert ausgeliefert. Technisch sind da den Kombinationsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Weiterlesen...

Was ist Module Connect?

igu-blog-adm | 10. Februar 2020

Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen, und zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus. Mithilfe des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle […]

Weiterlesen...

Was ist eine Kabelverschraubung?

igu-blog-adm | 4. September 2019

Eine Kabelverschraubung, auch Quetschverschraubung oder Kabeleinführung genannt, führt Kabel abgedichtet und zugentlastet in Gehäuse ein.

Weiterlesen...

Wie wähle ich den richtigen Stecker aus?

igu-blog-adm | 4. September 2019

Als grobe Formel gilt: Den Stecker von innen nach außen aufbauen:
1. Den richtigen Kontakteinsatz wählen
2. Das richtige Gehäuse wählen
3. Die richtige Verschraubung wählen

Weiterlesen...

Was bedeutet IP65?

igu-blog-adm | 4. September 2019

Wenn ein Steckverbinder die Schutzart IP65 aufweist, verfügt er über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und der Stecker ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.

Weiterlesen...