igus® readycable®
Der Adapter wird per Klicksystem am Module Connect befestigt, verriegelt und kann anschließend per Snap-In-Mechanismus an die Kette angebaut werden.
Der Module Connect Adapter verbindet die Schnittstelle und die e-kette zu einem zusammenhängenden System, einer Baugruppe und ist ein weiterer Schritt hin zur steckbaren Energiezuführungskette.
Der Module Connect Adapter ist speziell dafür entwickelt, das Schnittstellenkonzept, Module Connect, noch einfacher mit der Energiekette zu verbinden.
Auch eine Kabelkonfektion mit dem hoch individualisierbare Han-Modular Steckverbinder kann durch igus effizient und kostengünstig verarbeitet werden.
igus ist generell in der Lage jeden verfügbaren Harting Stecker auf Kundenwunsch individuell zu konfektionieren, die meisten Anwendungen benötigen aber folgende Baugrößen der Han-Baureihe:
In den meisten Fällen der Kabelkonfektion kommen bei den typischen Rechteck-Steckverbindern von Harting Steuer- oder Busleitungen zum Einsatz. Aber auch Motor-, Servo- oder Messsystemleitungen werden bei igus regelmäßig mit Harting Rechtecksteckern konfektioniert ausgeliefert. Technisch sind da den Kombinationsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.
Eine Kabelverschraubung, auch Quetschverschraubung oder Kabeleinführung genannt, führt Kabel abgedichtet und zugentlastet in Gehäuse ein.
Ein readycable® ist eine konfektionierte Leitung. Es kann aus 7 unterschiedlichen Kabelqualitäten gewählt werden. Steckverbinder werden passend zu Herstellervorgaben oder individuell auf Kundenwunsch konfektioniert.
Im Anschluss an die Konfektionierung durchlaufen alle Leitungen unserem Prüffeld. Hier können je nach Spezifikation verschiedene Tests durchgeführt werden. Igus arbeitet auf 10 Prüffeldern mit 3.000 unterschiedlichen Prüfadaptern. Hier werden beispielsweise folgende Tests durchgeführt: Digital-Logiktests Hochspannungstests Netzwerktests Dämpfungstests Auf Wunsch: kundenspezifische Tests Nach jedem Test werden die zugehörigen Prüfprotokolle digital abgelegt und jede als in […]
Konfektionierte Leitungen können kundenspezifisch beschriftet werden.Alle konfektionierten Leitungen werden mit einem Wickeletikett je Seite gekennzeichnet. Darüber hinaus können viele Leitungsbeschriftungen gestanzt, geprägt, graviert, gelasert oder mit industrietauglicher Tinte bedruckt werden. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!