igus® readychain®
Der Module Connect Adapter verbindet die Schnittstelle und die e-kette zu einem zusammenhängenden System, einer Baugruppe und ist ein weiterer Schritt hin zur steckbaren Energiezuführungskette.
Der Module Connect Adapter ist speziell dafür entwickelt, das Schnittstellenkonzept, Module Connect, noch einfacher mit der Energiekette zu verbinden.
Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen, und zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus. Mithilfe des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle […]
Eine readychain® Premium besteht aus einer Energiekette und individuell konfektionierten Leitungen, Steckverbindern und Schläuchen.
Ein readychain® Rack ist ein individuelles Gestell aus einem modularen Baukastensystem, das den Transport und die Montage einer readychain erleichtert.
Eine readychain® Standard Plus besteht aus einer Energiekette und individuell konfektionierten Leitungen, Steckverbindern und Schläuchen.
Eine readychain® Standard ist eine Variante einer Energieführung, welche aus einer Energiekette und individuell konfektionierten Leitungen.
Eine readychain® Basic ist eine grundlegende Variante einer Energieführung. Sie besteht aus einer Energiekette und enthält unkonfektionierte Leitungen.
Eine readychain® ist eine vorkonfektionierte, einbaufertige Energieführung. Diese wird auf jede Anwendung bzw. Maschine individuell ausgelegt.
Es gibt verschiedene Wege ein readychain-System zu transportieren.
Dieser hängt von der Länge und dem Gewicht des jeweiligen konfektionierten e-kettensystems ab.