Kategorie: Gleitlagertechnik iglidur®

Wo finde ich eine Liste der Chemikalien, gegen die iglidur Werkstoffe beständig sind?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Die Liste finden Sie hier oder im iglidur Expertensystem. – Ist Ihre Chemikalie nicht aufgeführt? Sprechen Sie uns an! Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

In welchen Ländern kann ich iglidur Gleitlager kaufen?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

In beinahe jedem Land der Erde. Eine Übersicht unserer weltweiten Niederlassungen und Vertragspartner finden Sie unter https://www.igus.de/contact oder im Katalog auf der letzten Seite. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Gibt es antistatische, elektrisch leitfähige oder ableitende Gleitlager?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. Es gibt iglidur Werkstoffe, die elektrisch leitfähig und damit für antistatische Anforderungen (ESD-Bereich) geeignet sind. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Blogbeitrag. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Warum hat der Wellenwerkstoff so einen hohen Einfluss auf die Lebensdauer des Gleitlagers?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Bei Gleitlagern bewegt sich die Welle permanent im Kontakt mit der Lauffläche des Lagers. Das bedeutet, dass ihre Beschaffenheit ebenso wichtig für die Lebensdauer des Systems ist wie die des Gleitlagers. Während sich die Eigenschaften der Gleitlagerwerkstoffe sehr gut an die der Welle anpassen können, lässt sich häufig ein positiver Effekt durch den Wechsel des […]

Weiterlesen...

Kann ich PRT-Drehkränze FDA-konform erhalten? Sind PRT-Drehkränze für den Einsatz mit Lebensmittelkontakt geeignet?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. Optional sind iglidur FDA-konforme PRT-Drehkränze mit iglidur A180-Gleitlagern und Edelstahlringen erhältlich. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Welchen Einfluss haben UV-Strahlen auf die Gleitlager?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

UV-Strahlen schädigen – abhängig von ihrer Intensität und Einwirkzeit – die mechanische Festigkeit des Kunststoffs. Oft stellt sich diese Frage im Zusammenhang mit dem Einsatz unter freiem Himmel und der damit einhergehenden Sonneneinstrahlung. Da Gleitlager jedoch im verbauten Zustand nur sehr wenig Kontakt mit Sonnenstrahlen haben, reicht die Strahlenexposition selten aus, die Struktur des Gleitlagers […]

Weiterlesen...

Gibt es iglidur PRT-Drehkränze mit Rastfunktion?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. Wir beraten Sie gern persönlich. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Gibt es ESD- oder ATEX-konforme Gleitlager?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

iglidur Gleitlager fallen nicht in die innerhalb der ATEX beschriebene Definition der zu zertifizierenden Komponenten. Das heißt, dass für iglidur Gleitlager kein entsprechendes Zertifikat benötigt wird. Sehr wohl aber müssen Geräte und Anlagen für den ATEX-Bereich geprüft werden, so übertragen sich deren Anforderungen in technischer Hinsicht auf die Gleitlager. Wir empfehlen hierzu für den ATEX- […]

Weiterlesen...

Was bedeutet „cost down, life up“?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Hinter diesem Slogan verbergen sich die igus Versprechen, entweder die Kosten Ihrer Lagerstelle zu senken oder die Standzeit, also die Lebensdauer, zu verlängern. Wünschenswert wäre selbstredend beides. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was bedeutet „wartungsfrei“?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Viele Hersteller deklarieren ihre Produkte als „wartungsfrei“. Das heißt zumeist, dass die jeweiligen Lager mit einer Initialschmierung ausgeliefert werden. Solange diese Schmierung intakt ist, ist keinerlei Wartung nötig. iglidur Kunststoffe besitzen dagegen keinen Schmierfilm und kein Reservoir an Fett, das sich aufbraucht. Der homogene Materialaufbau der Gleitlager sorgt für einen weitgehend linear verlaufenden Verschleiß, ohne Überraschungen […]

Weiterlesen...