Kategorie: Gleitlagertechnik iglidur®

Linearschlitten selbst bauen, geht das?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Welche Last möchte ich verfahren? Wie groß ist das, was ich verfahren möchte? Welche Schlittenfläche eignet sich dafür? Gibt es ein System, in dem ich zwischen unterschiedlichen Breiten und Längen wählen kann? Und welche Schiene passt dazu? Welchen Bauraum habe ich zur Verfügung? Wie kann ich am schnellsten einen eigenen Schlitten zusammenstellen und zusammenbauen? Welche […]

Weiterlesen...

Kann ich mein Gleitlager trotzdem schmieren?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. iglidur Gleitlager benötigen keine Schmierung, da sie über im Werkstoff eingebettete Festschmierstoffpartikeln verfügen. Trotzdem kann es sinnvoll sein, eine mit iglidur Gleitlagern ausgerüstete Lagerstelle zu schmieren, z. B., um die Welle oder die Aufnahme vor Korrosion oder Schmutz zu schützen. Speziell für diese Anforderung eignen sich jedoch auch andere Maßnahmen. Soll es dennoch Schmierfett bzw. -öl sein, […]

Weiterlesen...

Ich benötige ein Gleitlager mit speziellen Zertifikaten, die nicht auf der Website aufgeführt sind.

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Sie benötigen ein Zertifikat oder eine Werkstoffprüfung für einen unserer iglidur Werkstoffe? Kontaktieren Sie uns! Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Gibt es antibakterielle iglidur Werkstoffe?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

iglidur AB wirkt durch seine spezielle Zusammensetzung antibakteriell an der Oberfläche des Gleitlagers und eignet sich daher besonders für den Einsatz in Möbeln und Geräten für Kliniken und Krankenhäuser, der Medizintechnik allgemein oder im Lebensmittelbereich. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Gibt es Gleitlager mit Brandschutzzertifikaten?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Viele iglidur Werkstoffe erfüllen die Brandschutzanforderungen nach UL V0 und verhalten sich nach kurzer Zeit selbstverlöschend – beispielsweise iglidur GV0. Speziell für den Einsatz in der Bahntechnik haben wir iglidur RW370 entwickelt. Dieser Werkstoff erfüllt zudem die Anforderungen der DIN EN 45545 HL3. – Benötigen Sie genauere Informationen oder Zertifikate? Kontaktieren Sie uns telefonisch, per E-Mail oder über […]

Weiterlesen...

Kann ich ein iglidur Gleitlager aufreiben, um den Durchmesser nachträglich zu vergrößern oder zu kalibrieren?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ein Aufreiben oder Aufbohren von iglidur Gleitlagern ist ohne Weiteres möglich und kann sich sogar positiv auf die Einlaufphase – also die Reibeigenschaften im Neuzustand – auswirken. Werkstoffe mit hohem Faseranteil können bei der Bearbeitung jedoch rauer werden bzw. ausfransen. Nähere Informationen finden Sie in unserm Blogbeitrag zum Thema. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du […]

Weiterlesen...

Gibt es iglidur Werkstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. iglidur N54 besteht zu 54 % aus nachwachsenden Rohstoffen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Sind iglidur Gleitlager für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Viele iglidur Werkstoffe sind nach FDA bzw. EU 10/2011 für den Einsatz im Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Im iglidur Gleitlager-Shop können Sie diese Anforderungen einfach und schnell filtern. Auch sind z. B. die Werkstoffe iglidur A181 und A350 durch die spezielle blaue Farbgebung optisch detektierbar. Eine magnetische Detektierbarkeit bietet außerdem iglidur FC180. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast […]

Weiterlesen...

Welche Wellen soll ich für iglidur Gleitlager verwenden?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Für nahezu jede Welle gibt es passende iglidur Werkstoffe, die gute Verschleißergebnisse – also eine lange Lebensdauer – erzielen, egal ob Aluminium, gehärteter Stahl oder Kohlefaserverbund. Die beste Kombination können Sie bequem mit dem iglidur Expertensystem ermitteln. Die Oberflächenrauigkeit der Welle sollte nicht zu glatt sein. Wir empfehlen eine Rauheit von Ra 0,2 bis 0,4 µm. Die […]

Weiterlesen...

Was ist der Unterschied zwischen iglidur Werkstoffen und einfachen Kunststoffen wie z. B. POM oder PA6?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

iglidur Werkstoffe sind sogenannte Compounds, Kunststoffe, denen spezielle Füllstoffe, Verstärkungsstoffe und Additive beigemischt wurden. Diese geben der Kunststoffverbindung weitere Eigenschaften wie höhere mechanische Stabilität oder Schutz vor UV-Strahlung und werden speziell für den Einsatz als trocken – also ohne Schmierung – laufende Gleitlager entwickelt. Jeder iglidur Werkstoff wird während der Entwicklung und darüber hinaus vielen Tausend Verschleißtests […]

Weiterlesen...