Wenn man sich mit dem Thema Gewinde befasst, hört man oft das Wort Selbsthemmung. Aber was bedeutet Selbsthemmung im Zusammenhang mit der Gewindetechnik überhaupt genau? Und welche Unterschiede gibt es hierbei zwischen Steil- und Trapezgewinde? Wir haben es kurz und einfach erklärt!
Bei einer Montage einer zylindrischen Gewindemutter aus Kunststoff ist eine axiale und radiale Sicherung notwendig. Eine Option für eine radiale Sicherung ist der Einsatz von Madenschrauben. Die axiale Sicherung kann durch einen Blechring erfolgen. Ein Einkleben der Gewindemutter wird nicht empfohlen. Ein Tipp zur Montage: Verwende eine Gewindemutter mit einer Schlüsselfläche und nutze die Flächen […]
Wichtig für die Befestigung einer Flanschgewindemutter aus Kunststoff ist vor allem, dass maximale Anzugsmoment von 2,5 Nm nicht zu überschreiten. Zudem ist es empfehlenswert die Befestigungsschrauben über ein drittes Medium (z.B. flüssige Schraubensicherung) zu sichern. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Grundsätzlich ja. Ein Gleitgewinde kann ein Kugelgewinde ersetzen wenn die zutreffenden Anwendungsparameter wie zulässige Axiallast, Drehzahl usw. eingehalten werden sowie die geforderte Positioniergenauigkeit erzielt wird. Ein Tipp. Funktion und Lebensdauer kann einfach und schnell online überprüft und ermittelt werden. PS. Wenn die technische Kenndaten passen und ein Tausch möglich ist, bieten Gleitgewindetriebe zudem weitere Vorteile […]
Ja, wenn eine Schmierung gewollt ist, darf man schmieren. Und zwar am besten mit einem silikonfreien Schmierstoff. Durch eine Einmalschmierung kann insbesondere das Einlaufverhalten verbessert und der Reibwert reduziert werden. Zu beachten ist jedenfalls, dass eine Schmierung von igus Gewindemuttern jedoch generell nicht erforderlich ist. Alle igus Werkstoffe sind bereits tribologisch optimiert d.h. homogen mit […]