In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro m³ beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht. Durch Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reinraumketten entwickelt und zertifizieren lassen. Wir haben sogar unsere chainflex Leitungen in der e-kette bewegt getestet und dies zertifizieren lassen. Sollten diese Klassen nicht […]
Zwischen Reinraum und Reinstraum gibt es in der Bedeutung keinen Unterschied . Man kann also beide Wörter synonym verwenden. Dennoch gibt es verschiedene Reinraumklassen, welche die erlaubten Partikel pro Volumeneinheit festlegen. Unsere e-ketten für den Reinraum sind nach ISO 14644-1 über das Fraunhofer IPA getestet und zertifiziert. Gefällt mir +5 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Alle igus® Energieketten sind so konstruiert, dass sie schnell und einfach zu öffnen sind. In den meisten Fällen reicht dazu ein Schlitzschraubendreher. Für bestimmte Serien bieten wir auch spezielle Werkzeuge an. Diese erleichtern das Öffnen und darüber hinaus wird die Zeit zum Öffnen der e-kette deutlich reduziert. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -1Du hast […]
Starre, also nicht bewegliche, Anschlusselemente werden insbesondere bei hängenden und stehenden Anwendungen verwendet. Die starre Verbindung von Anschlusselement zum ersten Glied verhindert ein ausbauchen der Energiekette. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Mit dem igus Lebensdauerrechner lässt sich die Lebensdauer der Anwendung bereits Voraus berechnen. Die Daten auf die sich der Rechner bezieht, basieren auf vielen Tests, aus dem igus eigenen Testlabor. Die Aussage aus unserem Rechner ist damit bereits heute sehr verlässlich und wird mit jedem weiteren durchgeführten Test noch genauer. Gefällt mir +5 Gefällt mir […]
Je nachdem, um welche Anwendung es sich handelt, werden pendelnde oder starre Anschlusselemente empfohlen. Pendelnde Anschlusselemente sind in der Verbindung zum ersten Kettenglied beweglich, d.h. das auch hier ein Radius bewegt werden kann. Ein starres Anschlusselement ist in der Verbindung zum ersten Kettenglied fest, d.h. das diese Verbindung keine Bewegung zulässt. Gefällt mir +2 Gefällt […]
Ein igus Anschlusselement kann man als Satz oder Einzelteil bestellen. Die im Katalog und auf der Webseite genannten Artikelnummern beziehen sich i.d.R. auf einen Satz. Sollten Sie einzelne Anschlusselemente für den Mitnehmer oder Festpunkt benötigen, sprechen Sie uns gerne an. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Fast jede igus® Energiekettenserie kann mit unterschiedlichen Anschlusselementen bestückt werden. Es gibt pendelnde und starre Anschlusselemente. Diese können als Satz oder einzeln bestellt werden, z.B. wenn der Mitnehmer starr und der Festpunkt pendelnd ausgelegt sein müssen. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Für alle in Reinräumen eingesetzten Produkte gilt eine gemeinsame Forderung: Beim Betrieb sollen möglichst wenig Partikel an die Umgebung abgegeben werden. Dies gilt natürlich besonders für bewegliche Maschinenelemente wie Energieketten und Leitungen. Möglichst wenig Partikel zu generieren setzt hohe Abriebfestigkeit voraus – und ist damit auch ein Indikator für lange Lebensdauer. Dies ist ein Entwicklungsziel […]
Ja, igus bietet unterschiedliche e-ketten an, die auch in einem Reinraum verwendet werden können. Hierzu wurden umfangreiche Tests mit den Reinraum-Energieketten am Fraunhofer Institut durchgeführt. Eine Auswahl an qualifizierten e-ketten sind hier zu finden. ISO Klasse 1 E3 E6.1 E6 e-skin ISO Klasse 2 easychain zipper E2 mini* E2.1* E2/000 E4.1 T3 ISO Klasse 3 […]