Grundsätzlich können Federstäbe, sofern man die korrekte Umgangsweise kennt, ausgewechselt oder gekürzt werden. Jedoch sollte die Frage gestellt werden warum die Federstäbe gebrochen oder stark verschlissen sind. Nicht nur der Federstab leidet, sondern auch das Kettenglied. Die Glasfasern erzeugen ebenfalls Abrieb am Kettenglied, daher ist ein Austausch der Federstäbe nicht zu empfehlen. Die Kürzung von […]
Nein, da die sternförmige Struktur der TRL (Light) Ketten so entwickelt ist, dass der Einsatz von LOCKs nicht notwendig ist. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja, die TRE.B Version kann problemlos mit der TRC Version kombiniert werden. Wann macht das überhaupt Sinn? Wenn eine TRC Kette im Einsatz ist, und doch Kettenglieder kaputt gehen, so muss nicht das gesamte Schlauchpaket ausgewechselt werden, sondern die betroffenen Kettenglieder können folglich durch TRE Kettenglieder ausgetauscht werden. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du […]
Ja, durch festgelegte interne Prozesse werden die LOCKs automatisch bei jeder Bestellung eines „Standard-“ Anschlusselementes mitgeliefert. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Bei der twisterchain werden mehrere Radien abgefragt. Zum einen der Radius, den die Leitung benötigt und zum anderen auch der Radius des Bauraums des Roboters. Die restlichen Angaben verhalten sich wie bei jeder linearen Kette. Hier finden Sie den twisterchain-Konfigurator. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
RS System Bei Standard-Produkten Für Verschmutze Umgebungen Als Cover-Version verfügbar RSP System Einstellbare Rückzugskraft Nahezu lineare Rückzugskraft Biegeradienunterstützung (Rolle) Große Rückzugskräfte RSE System (mit Umlenkung) Bei Kettengröße 40/50 Für Kleinrobotik Biegeradienunterstützung (Rolle) Bei kompakter Abmessung RSE System (linear) Bei Systemen ohne Umlenkung Bei kurzen Leitungslängen Bei sehr einfachen Installationen Bei knapp bemessenem Bauraum Federstabmodul Bei […]
Dies hängt von der Größe der Ketten ab. Es gibt Radien von 50 mm bis zu 182 mm. Sollte ein größerer Radius benötigt werden für beispielsweise Laserschweißanlagen, so kann eine Sonderlösung der Kettenserie TRCF weiterhelfen. Diese Sonderradien sind zu erhalten in 200 mm und in 240 mm. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Die Torsion jedes einzelnen Kettenglieds hängt von der Größe der Kette ab. Allgemein umfassend kann man sagen, dass sich jedes triflex R Kettenglied um +/- 10° tordieren lässt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro Kubikmeter beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht und Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reinraumketten entwickelt und auch zertifizieren lassen, sodass sie in den Reinräumen genutzt werden können. Wir haben sogar unsere chainflex Leitungen in der e-kette bewegt […]
In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro m³ beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht. Durch Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reintraumketten entwickelt und auch zertifizieren lassen, sodass sie in den Reinräumen genutzt werden können. Wir haben sogar unsere Chainflex Leitungen in der e-kette bewegt […]