Energieketten in Wasserkraftwerken: Darum sind Energieketten in Wasserkraftanlagen die richtige Wahl
Jaki Hang | 28. Januar 2021
Für die Versorgung mit elektrischer Energie kommen in Wasserkraftanlagen häufig Systeme wie Leitungswagen, Motorleitungstrommeln oder Stromschienen zum Einsatz. Doch diese sind oft störanfällig und wartungsintensiv. Deshalb haben wir das basic flizz System entwickelt, das bei Dauerbelastung sicher und störungsfrei funktioniert.
Dauerhafter Einsatz bei jeder Witterung
Mithilfe von Wasserkraftanlagen wird die Energie des Wassers in Strom umgewandelt. Wie alle Anlagen sollen sie möglichst störungsfrei laufen. Hierzu müssen insbesondere die Kabel, die Energie und Daten übertragen, gut geschützt sein und sicher geführt werden. Neben der sicheren Leitungsführung muss das Energieführungssystem auch Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schnee und Eis standhalten. Das Ziel ist es, Maschinenstillstände zu vermeiden. Darüber hinaus spielen Montage und Wartung auch eine bedeutende Rolle, denn wenn es zu Kabelbrüchen kommt, muss einen Austausch mit wenig Aufwand möglich sein.
basic flizz als Alternative zu marktüblichen Energiezuführungssystemen
basic flizz ist ein kostengünstiges Energieführungssystem und besteht aus einer Energiekette, die mit den bewährten chainflex Leitungen befüllt ist, und einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl. Im Vergleich zu Leitungswagen und Motorleitungstrommeln werden die Energiekette und die sich darin befindenden Leitungen während der Wintermonate in einer wetterfesten Einhausung vor dem Festfrieren geschützt. Ein weiterer Vorteil des basic flizz Systems ist die schnelle Montage und Wartung. Leitungen und Schläuche können jederzeit und einfach nachgerüstet werden.

Wo wird das basic flizz in Wasserkraftanlagen verwendet?
An den fahrbaren Rechenreinigern in Wasserkraftanlagen kommt das basic flizz System zum Einsatz. Rechenreiniger dienen dazu, Schwemmgut und Fische von der Turbine fernzuhalten, damit sie nicht eingesaugt werden.

Fazit
Störungsfrei, wetterfest und schnelle Montage und Wartung sind die Anforderungen bei der Auswahl eines Energiezuführungssystems. Unser basic flizz System garantiert eine sichere und zuverlässige Energiezuführung in Wasserkraftanlagen und ist bereits hundertfach im Einsatz.
Vergleiche zu marktüblichen Energieführungssystemen finden Sie hier:
- Energieketten statt Leitungswagen-Systeme
- Energieketten statt Motorleitungstrommeln
- Energieketten statt Stromschienen
Sie haben Fragen oder Anmerkungen, kontaktieren Sie uns gerne.