Endlich! Der neue chainflex Katalog 2020 ist fertig!

Rainer Rössel | 10. September 2020

Viele Kunden und auch wir warten jedes Jahr gebannt auf den neuen chainflex Katalog. Kontinuierlich verbessern wir diesen, um jedes Jahr noch mehr wertvolle Informationen für unsere Kunden bereit zu stellen. Der neue chainflex Katalog Was gibt es Neues, was ist wissenswert? Neben einzelnen Veränderungen auf den Produktseiten gibt es auch neue Zulassungen. Hierzu zählt […]

Weiterlesen...

Strombelastbarkeit von Leitungen

Rainer Rössel | 7. September 2020

Die Strombelastbarkeit von Leitungen oder Kabeln ist eine der maßgeblichen Auswahlgrößen, insbesondere im Bereich der Energieübertragung, oder bei klassischen Motor- und Servoleitungen. Die DIN VDE 0298-4 sagt u.a. hierzu:„Die Strombelastbarkeit ist der unter bestimmten Bedingungen höchstzulässige Strom, bei dem der Leiter an keiner Stelle über die zulässige Betriebstemperatur erwärmt wird.“ Aber was heißt das genau […]

Weiterlesen...

Muss ich bei Industrie 4.0 Kabeln etwas beachten?

Rainer Rössel | 28. Mai 2019

Industrie 4.0 ist seit vielen Jahren ein heißes Diskussionsthema. Es gibt hierzu eine „unendliche“ Vielzahl an Publikationen, wie zum Beispiel das Diskussionspapier „Sichere Kommunikation für Industrie 4.0“ des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Hier wird festgestellt: „Industrie 4.0 schafft mit innovativen Konzepten und Vorgehensweisen völlig neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit- insbesondere auch auf technischer […]

Weiterlesen...

Gleichstrom – brauche ich eine spezielle Leitung?

Rainer Rössel | 3. Mai 2019

Aufgrund des immer stärker steigenden Anteiles an regenerativer Energie wird das Thema Gleichstrom momentan stark diskutiert. Was steckt dahinter?Muss ich etwas in meiner industriellen Anwendung beachten? Das Thema Gleichstrom zur Energieübertragung ist kein Neues.Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde die erste Versuchs-Fernübertragungsstrecke einer Hochspannungs-Gleichstromstrecke zwischen Miesbach und München in Betrieb genommen. Elektrisch betrachtet hat die […]

Weiterlesen...

Kabelbrand: Feuer durch Kabelbruch? So beugen Sie vor!

Rainer Rössel | 23. April 2019

Man liest eigentlich täglich von verheerenden Bränden. Sei es in Wohngebäuden, oder in industriellen Anlagen, oder wie vor wenigen Tagen die Kathedrale von Notre-Dame in Paris/Frankreich. Diese ist Medienberichten zur Folge aufgrund eines Kurzschlusses in Flammen aufgegangen ist. Das Ausmaß der Schäden eines Kabelbrandes reicht von leichtem Sachschaden bis zum Totalausfall von Produktionskapazitäten. Nach Angaben […]

Weiterlesen...