Die meisten von uns kennen den Begriff Lichtwellenleiter auch unter dem Namen Glasfaserkabel. Dieses Thema ist bei uns so präsent, weil wir es aus den Medien kennen. Fast täglich stehen wir damit wortwörtlich in „Verbindung“. Die Glasfaserkabel sorgen seit einigen Jahren für eine schnelle und gute Internetübertragung. Nicht nur zu Hause sondern auch in der […]
Oftmals stellt man sich nach einer Bestellung die Frage: Wer bringt mir die Ware eigentlich und in welcher Form bzw. Verpackung kommt meine Leitung bei mir an? Eins können wir im Voraus ausschließen: Per Brieftaube werden Leitungen nicht ausgeliefert. Hierfür benötigen wir Speditionen oder Pakzusteller. Aber wie genau wird Leitungsmeterware versendet? Wir bei der Firma […]
Bei dem Begriff „Bus“ denken die meisten Menschen sofort an einen Schul- oder Linienbus. Doch mit dem Fahrzeug hat das in unserem Fall nichts zu tun. BUS ist eine Abkürzung und steht für „Binary Unit System“. Ein „Binary Unit System“ dient der Übertragung von Daten zwischen Teilnehmern in einem Netzwerk. Dies kann man sich wie […]
Leitungen müssen heute den unterschiedlichsten, äußeren Bedingungen standhalten. Dabei kommt es ganz darauf an, in welchen Bereichen und Anwendungen sie eingesetzt werden. Heute schauen wir uns an, was man bei Leitungen in Kälteanwendungen beachten muss. Was bedeutet temperaturbeständig? Bei Leitungen in extremen Temperaturbereichen spricht man von temperaturbeständigen Leitungen. Das bedeutet, dass die Leitungen ohne enorme […]
Der Aufbau einer Leitung ist sehr komplex und wie viele andere Thematiken nicht in wenigen Sätzen abgehandelt. Grundsätzlich gilt beim Anspruch an eine Leitung, dass sie möglichst dauerhaft und langlebig funktioniert. Heute betrachten wir uns dazu den Innenmantel. Er ist ein wichtiger Bestandteil einer Leitung. Dazu schauen wir uns an, wo er sich in einer […]