Cobot
Arbeitsraum Roboter
Roboter Achsen
Automatisiertes Schweißen
Die meisten Menschen denken bei Blockchain an Kryptowährungen oder NFTs – und das mit gutem Grund. Das Krypto-Universum ist größer denn je und hat in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit der breiten Masse gewonnen. Jedoch kann Blockchain-Technologie auch für andere, weniger bekannte Anwendungen genutzt werden, von denen die Integration mit dem Industriellen Internet of Things (IIoT) am vielversprechendsten ist. Dieser Blog wird die Vorteile der Blockchain für das IIoT darstellen und Beispiele von Anwendungen präsentieren, die beides kombinieren.
Als ich diese Aussage vor über 15 Jahren das erste Mal gehört habe, dachte ich: „Das kann doch nicht unser Ernst sein.“ Eine Reklamation ist doch etwas Schlechtes, kostet Geld, schädigt die Reputation, stiftet Unfrieden und ist mit einer Menge Arbeit verbunden. Heute stehe ich felsenfest hinter genau dieser Aussage. Aber warum? Der enttäuschte Kunde […]
Immer wieder sprechen wir im Bereich der Energieketten und Leitungen vom Biegeradius. Was das genau bedeutet und warum der Biegeradius so wichtig ist, das schauen wir uns heute genauer an. Was versteht man unter dem Biegeradius? Unter dem Biegeradius versteht man den Radius, in dem eine Leitung gebogen werden kann, ohne, dass sie beschädigt wird. […]
Zu den Linearachsen und Handlingsystemen bietet igus® ein umfangreiches Programm an Elektromotoren an. Schrittmotoren, EC/BLDC Motoren und DC-Motoren finden ihre Anwendungen in Gewindetrieben, Zahnriemen und Zahnstangenantrieben. Die Elektromotoren komplettieren das Angebot der igus® Automationstechnik. So können in Kombination mit Linearachsen ganze Handlingsysteme konfiguriert werden. In diesem Blog werden zunächst das Funktionsprinzip am Beispiel des DC […]
Was ist denn eine Roboterleitung? Wenn wir über Roboterleitungen reden, meinen wir in der Regel Leitungen für einen orangen, gelben oder weißen Roboter. Einen Roboter, der komplizierte, immer wiederkehrende Bewegungen machen soll. Diese ausgefeilten 6-Achs Roboter können Vieles deutlich zuverlässiger als ein Mensch. Dazu bekommen diese Helfer ein “Tool” an die 6. Achse mit dem […]
Bei Elektromotoren benötigt man gelegentlich einen sogenannten Bremswiderstand. Doch welche Aufgabe erfüllt der Bremswiderstand und welche Vorteile bietet er? Da Motoren vom Aufbau her sehr ähnlich zu Generatoren sind, erzeugt ein Motor auch immer eine Spannung. Was erstmal etwas verwirrend klingt – da ich ja eigentlich eine elektrische Leistung in einen Motor einspeise um eine […]
Obwohl Robotik und Automatisierung viele Vorteile für Mitarbeiter, Produktionsprozesse und Kunden bieten, wird deren Einsatz gerade im Mittelstand noch kritisch betrachtet. Oft wird der Einstieg in die Automatisierung insbesondere für IT-Laien mit hohen Investitionskosten und viel Aufwand verbunden. Dabei fokussieren sich immer mehr Roboter-Hersteller auf kostengünstige Alternativen, die möglichst intuitiv und leicht zu programmieren sind. […]
Roboter gelten seit vielen Jahren als Treiber der Produktivität und Effizienz. Mit neuesten Technologien und Robotertypen nimmt der Automatisierungsgrad in der produzierenden Industrie kontinuierlich zu. Durch die Unterstützung von Industrierobotern können komplexe, lästige oder auch gefährliche Arbeiten schnell und automatisiert durchgeführt werden. So reichen die Aufgaben vom Staubsaugerroboter bis hin zum Bombenentschärfer. In der industriellen […]
Energieführungsketten sorgen in Portalanlagen dafür, dass bewegte Strom- und Datenkabel sowie Pneumatikleitungen geschützt und sicher geführt werden. Um Problemen auf langen Verfahrwegen entgegenzuwirken, arbeiten mehrere Technologieunternehmen mit igus gemeinsam an der optimalen Integration von verschiedenen Sensorsystemen in die modularen Portallösungen zur Automatisierung.