Aus DNV-GL wird DNV
Stefan Wehrmann | 27. April 2021
Zum 01. März 2021 wurde aus DNV-GL nun DNV. Diese Meldung erscheint derzeit in einschlägigen Newslettern und Fachzeitschriften und wirft bei einigen Kunden Fragen auf. Wer igus kennt weiß, dass das Unternehmen vor allem im Leitungsmarkt eng mit der Offshore Industrie verbunden ist. Welche etwaigen Auswirkungen die Änderung bei DNV-GL für unsere Kunden hat würden wir gerne in diesem Artikel erläutern.
Unsere Leitungen mit DNV Zulassung
Kurz zur Historie:
Vor einigen Jahren entwickelten wir bei igus gemeinsam mit DNV-GL einen neuartigen Prüfstandard für Leitungen in der Energieführungskette. Bestehen Leitungen diese Qualifizierung, ermöglicht dies den Einsatz in bewegten Anwendungen auf Schiffen und im Offshorebereich. Und das ohne vorherige, kostenintensive Sonderzulassungen.
387 unserer Leitungen wurden mit dieser neuen Klassifizierung bereits ausgezeichnet und können in o.g. Bereichen in Schleppketten eingesetzt werden. Es macht uns stolz, dass unsere Leitungen damit weltweit die ersten waren, die dieses Zertifikat vorweisen können.
Eine Übersicht und Informationen rund um dieses Thema finden Sie hier.
Der Weg zur DNV Zulassung
Die Zulassung selbst bedarf einiger Arbeit und Forschung. So musste igus in aufwendigen Testreihen nachweisen, dass die Leitungen sicher und stabil im Offshorebereich eingesetzt werden können. Entsprechende chainflex Leitungen sind hochflexibel bis zu Einsatztemperaturen von -35° C und weisen außerdem eine hohe UV-Beständigkeit auf.
Das Zertifikat bestätigt die Kompatibilität für den Einsatz unter dauerhafter Sonneneinstrahlung oder langanhaltender Kälte.
Weitere Faktoren, die bei der Prüfung für das DNV-GL Zertifikat berücksichtigt werden, sind die Seewasserbeständigkeit und Ölbeständigkeit. Das Zertifikat sagt also zusammenfassend aus, dass Leitungen sich für den Einsatz in einer maritimen Umgebung eignen.
Aus DNV-GL wird DNV
Zurück zur eingehenden Frage: Was bedeutet die jüngste Änderung für uns bei igus oder Sie als Kunde?
Zunächst geht es bei dieser Änderung einzig und allein um eine Namensänderung.
Es müssen keine Zertifikate geändert werden. Alle mit DNV-GL ausgestellten Zertifikate behalten Ihre Gültigkeit.
Unsere DNV- GL Zulassungen
Unsere Leitungen mit DNV Zulassungen finden Sie hier noch einmal in der Übersicht:
Steuerleitungen
Busleitungen
Lichtwellenleitungen (LWL)
Mess-Systemleitungen und Datenleitungen
Motorleitungen und Servoleitungen
CF300.UL.D CF310.UL CFPE CF27.D
Müssen wir unsere ausgestellten Zertifikate erneuern?
Nein, Ihre Zertifizierungszeichen mit DNV GL-Namen und -Logo sind weiterhin gültig. Die Umstellung auf neue Zertifizierungszeichen beginnt im März und wird im Laufe des Jahres 2021 abgeschlossen. Es ist nicht erforderlich, Marketingmaterial oder Verpackungen mit dem DNV GL-Logo zu ändern / zu aktualisieren. Die Marken DNV GL und DNV werden eine Weile parallel existieren.
Welche Auswirkungen hat die Änderung für mich als Kunde noch?
Zunächst ergeben sich aus der Änderung des Namens keine weiteren Auswirkungen für uns oder für Sie. Die Namensänderung hat hauptsächlich den Grund der Vereinfachung. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie direkt bei DNV.
Haben Sie Fragen, auf die Sie hier keine Antworten finden? Können wir Sie beim Thema Leitungen mit DNV Zertifizierung unterstützen? Wir helfen Ihnen gerne.