Leitungen in explosionsgefährdeter Umgebung
Was ist ATEX?
Max Herrmann | 21. Januar 2021

Manchmal hört man den Begriff „explosionsgefährdete Umgebung“ und in diesem Zusammenhang auch den Begriff „ATEX“. Was es damit auf sich hat und warum das in Zusammenhang zu Leitungen steht, schauen wir uns heute genauer an.
Was ist eine explosionsgefährdete Umgebung?
Eine explosionsgefährdete Umgebung ist ein Ort, an denen Gemische von Dämpfen, Gasen oder Staub sich so verbinden, dass es sich unter bestimmten Voraussetzungen sogar entzünden kann. In unserem Beispiel geht es um einen Schiffsbelader. Mit seiner Hilfe können Schiffe mit Flüssiggas be- oder entladen werden.

Der explosionsgefährdete Bereich ist hier die Verladestelle, bei dem das Gas auf das Schiff gepumpt wird. Es besteht dabei die Gefahr, dass das Gas in die Atmosphäre gelangt und sich entzündet.

Wodurch kann eine Explosion ausgelöst werden?
Gründe für Explosionen gibt es verschiedene. Zum Beispiel offenes Feuer, heiße Oberflächen oder Funken.
In unserem Fall konzentrieren wir uns auf das Thema Funken. Funken können auch beim Schalten von Strom oder einem Kurzschluss entstehen.
Was ist der Anspruch an eine Leitung?
Auch für diese explosionsgefährdeten Umgebungen werden Leitungen benötigt.
Um das Explosionsrisiko zu verringern oder gar auszuschließen, muss die Leitung dafür sorgen, Zündquellen zu vermeiden. Diese Eigenschaft erreichen wir durch flammwidrige Materialien und einen widerstandsfähigem Außenmantel, der den Eigenschaften einer Gummischlauchleitung nahe kommt.

In unserem Beispiel des Schiffsbeladers verwenden wir eine PUR Leitung, um zusätzlich die Energiekettenfähigkeit zu gewährleisten. Alternativ lässt sich auch eine Leitung mit TPE Außenmaterial verwenden. Beide Materialien weisen in der Energiekette die besten Eigenschaften auf und kommen den Eigenschaften der Gummischlauchleitung am nächsten. Eine zwickelfüllend extrudierte Leitung ist von Vorteil, um die Gasdichtigkeit an den Anschlüssen zu optimieren.

Was ist ATEX?
ATEX steht für Atmosphère Explosible. Für Viele ist es die Abkürzung für die Beschreibung der Richtlinien für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter, elektrischer und mechanischer Geräte und Systeme.

Unter dem Begriff ATEX findet man oftmals auch den Begriff „eigensicher“. Darunter versteht man das Vermeiden einer Zündung durch elektrische Geräte. Diese Zündung wird dadurch vermieden, dass die Energie innerhalb eines Gerätes unter die zur Zündung benötigten Schwelle reduziert wird. Das wichtigste Ziel ist dabei die Vermeidung einer Explosion.
Fazit
Es bedarf nicht immer einer Spezialanfertigung oder Sonderleitung, nur weil die Umstände kompliziert klingen. Oft reicht unsere chainflex Katalogware, um Ihren Anforderungen zu entsprechen und ihren Anwendungen in explosionsgefährdeten Umgebungen sicher zu entsprechen.
Ihre Anwendung ist vielleicht auch ein Beladearm für Schiffe oder Sie haben andere Anwendungen, bei denen Sie Leitungen für den explosionsgefährdeten Bereich benötigen? Wir haben die passende Lösung für in die e-Kette.
Sprechen Sie uns an!