Industrie 4.0 hat mittlerweile Einzug in sehr viele Anwendungen gefunden. Daten werden an den verschiedensten Stellen erfasst und müssen zum Leitsystem transportiert werden. Hierbei kommen u.a. unsere chainflex Leitungen zum Einsatz. Wann aber sind Lichtwellenleiter (LWL) die richtige Lösung? Und können LWL bei kleinen Biegeradien eingesetzt werden? Das möchten wir uns heute genauer ansehen. Die […]
Eine Gesamtlaufstrecke von 197.120 km: Für Energieketten der Serie E4.Q von igus kein Problem. Vorausgesetzt, die Bedingungen stimmen. Ob dem so ist, das lässt sich in Sekundenschnelle in Erfahrung bringen – mit einem Online-Lebensdauerrechner.
Warum ist die Autoglide 5 gerade für kurze mit mittlere Gassen so interessant? Dafür muss ich jetzt ein bisschen rechnen: Beispiel: Verfahrweg 50 Meter mit Stromschiene und im Vergleich 50 Meter mit Augoglide 5: Stromschiene: Was wird benötigt? Die Stromschiene selber: ca. 50 Euro/Meter = 2500 Euro! Optische Datenübertragung: ca. 700 Euro Stromabnehmer: ca. 300 Euro […]
EPLAN Electric P8, eines der Hauptprodukte der EPLAN GmbH & Co. KG, gilt als einer der Industrie-Standards für die Elektrokonstruktion und unterstützt in der Anlagenprojektierung von der durchgängigen Planung bis hin zu Fertigung, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung. mart plastics von igus® setzt für seine neuen Schaltschrankmodule i.Sense & i.Cee genau an dieser Stelle an und vereinfacht mit der Bereitstellung der zugehörigen EPLAN Produktdaten die tägliche Arbeit.
Als ich diese Aussage vor über 15 Jahren das erste Mal gehört habe, dachte ich: „Das kann doch nicht unser Ernst sein.“ Eine Reklamation ist doch etwas Schlechtes, kostet Geld, schädigt die Reputation, stiftet Unfrieden und ist mit einer Menge Arbeit verbunden. Heute stehe ich felsenfest hinter genau dieser Aussage. Aber warum? Der enttäuschte Kunde […]