Gleichstrom – brauche ich eine spezielle Leitung?

Rainer Rössel | 3. Mai 2019

Aufgrund des immer stärker steigenden Anteiles an regenerativer Energie wird das Thema Gleichstrom momentan stark diskutiert. Was steckt dahinter?Muss ich etwas in meiner industriellen Anwendung beachten? Das Thema Gleichstrom zur Energieübertragung ist kein Neues.Schon Ende des 19. Jahrhunderts wurde die erste Versuchs-Fernübertragungsstrecke einer Hochspannungs-Gleichstromstrecke zwischen Miesbach und München in Betrieb genommen. Elektrisch betrachtet hat die […]

Weiterlesen...

Kabelbrand: Feuer durch Kabelbruch? So beugen Sie vor!

Rainer Rössel | 23. April 2019

Man liest eigentlich täglich von verheerenden Bränden. Sei es in Wohngebäuden, oder in industriellen Anlagen, oder wie vor wenigen Tagen die Kathedrale von Notre-Dame in Paris/Frankreich. Diese ist Medienberichten zur Folge aufgrund eines Kurzschlusses in Flammen aufgegangen ist. Das Ausmaß der Schäden eines Kabelbrandes reicht von leichtem Sachschaden bis zum Totalausfall von Produktionskapazitäten. Nach Angaben […]

Weiterlesen...

Verbesserte Aderisolation für höhere Temperaturen

igu-blog-adm | 18. April 2019

Für die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit von Kabeln und Steckern spielt
die Umgebungstemperatur und die elektrische Belastung der Leitung eine
entscheidende Rolle.

Spätestens seit den längst vergessenen Physikstunden wissen wir, dass Strom und Wärme zusammenhängen. Dieser Zusammenhang wird auch in Bezug auf Kabel immer wieder deutlich.

Weiterlesen...

Konstruktionsdaten zum Download: 3D-Hochtemperatur-Drucker selber bauen

Maria Burkanova | 29. März 2019

Für die Verarbeitung von hitzeresistenten Filamenten ist ein Hochtemperatur-3D-Drucker erforderlich, denn gewöhnliche 3D-Drucker können nicht die benötigte Bauraum- und Düsentemperatur produzieren. Allerdings sind die meisten auf dem Markt verfügbaren Hochtemperatur-Modelle sehr kostspielig. Daher haben wir Konstruktionsdaten* für einen Hochtemperatur-3D-Drucker zum Selberbauen zusammengestellt und bieten Sie zum Download an. Einige der verschleißfesten tribofilamente von igus haben […]

Weiterlesen...

Kreisbewegungen mit Energieketten

Marco Thull | 19. März 2019

Energieführen im Kreis – selber bauen oder einen Experten ran lassen? Von der Wohnungsrenovierung bis zum Hausbau, wer viel Eigenleistung hineinsteckt, kann ordentlich was sparen. Diese Vermutung hat schon so manchen Hausbauer den letzten Nerv und Euro gekostet. Häufig geht die Rechnung leider nicht auf, denn wie bei so vielen Dingen, steckt der Fehler im […]

Weiterlesen...