TPE flammwidrig und TPE halogenfrei
Katharina Esch | 17. Juni 2021
Auf der Welt gibt es unzählig viele Materialien. Für die Kabelindustrie kommen davon nur ein paar wenige in Frage. Am Häufigsten werden in der Kabeltechnologie die Mantelwerkstoffe PVC und PUR verwendet. Neben diesen beiden Außenmantelmaterialien setzen wir bei igus aber auch TPE (Thermoplastische Elastomere) ein. TPE ist aber nicht gleich TPE. Deshalb möchten wir uns im heutigen Beitrag den unterschiedlichen TPE Mischungen widmen – TPE flammwidrig und TPE halogenfrei.

Der TPE Außenmantel im Detail
TPE ist grundsätzlich ein sehr robustes Material. Bei uns kommt es deshalb in High-End Leitungen zum Einsatz, die bei anspruchsvollen Anwendungen verwendet werden. In unserem Portfolio findet man zwei verschiedene Spezifikationen des TPEs: TPE flammwidrig und TPE halogenfrei.
TPE halogenfrei
Bei TPE halogenfrei handelt es sich um die Ursprungsmischung, welche keine Halogene, wie z.B. Brom, Fluor, Jod und Chlor beinhaltet. Eine Leitung mit diesem Außenmantel wird gerne bei technisch kniffligeren Anwendungen verwendet. Das Material ist robuster als die TPE flammwidrige Mischung. TPE halogenfrei ist öl- und bioölbeständig und gut geeignet für Tiefkühlanwendungen bis -35 °C. Es hat die besten Abriebeigenschaften in der Energiekette und wird sehr häufig in Reinraumanwendungen genutzt.

TPE flammwidrig
TPE kann aber auch als flammwidrige Ausführung hergestellt werden. Hier wird dem reinen TPE ein Flammschutzmittel beigemischt. Durch diese Zugabe ist das fertige Außenmantelmaterial TPE nicht mehr halogenfrei, dafür aber flammwidrig und entsprechend mit UL ausführbar. Das flammwidrige TPE ist ebenfalls öl- und bioölbeständig und für Tiefkühlanwendungen bis zu -35° C geeignet. Das vorhandene UL Zertifikat ist unabdingbar für die Nutzung in die USA und Kanada. Daher ist das TPE flammwidrige Material die erste Wahl für Anwendungen im nordamerikanischen Markt.

Warum gibt es unterschiedliche TPE Arten?
Unsere unterschiedlichen Mantelwerkstoffe gibt es nicht umsonst. Wir haben diese aufgrund unterschiedlichster Anforderungen und Anwendungen entwickelt.
Genauso verhält es sich mit den zwei TPE Varianten, die nur einen kleinen Auszug der vielen TPE Werkstoffe am Markt darstellen und für die Kette bestens geeignet sind. TPE ist eben nicht gleich TPE. Auch hier müssen wir genau schauen, was der Kunde benötigt und was die jeweiligen Anforderungen an die Leitung sind. Es ist immer unsere Aufgabe, die jeweiligen Vorteile der Werkstoffe herauszuarbeiten, damit der Kunde diese nutzen kann und das beste Zusammenspiel von Anwendung und Leitung gelingt. Wir hätten am Liebsten nur eine Mischung und zwar die TPE halogenfrei Variante. Diese ist der absolute Star unter den Mantelwerkstoffen für die Energiekette und sollte in allen High-End Anwendungen eingesetzt werden. Aber da sie durch die nicht vorhandene UL Zertifizierung für einige Anwendungen nicht geeignet ist, haben wir die zweite Mischung eingeführt, um unseren Kunden eine große Auswahlmöglichkeit zu bieten.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Anwendung? Sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gern.