Was sagt uns das Datenblatt?
Max Herrmann | 21. August 2020
Sobald eine Leitung gebaut und auf den Markt gebracht wurde, erstellt man ein Datenblatt. Was das Datenblatt beinhalten sollte und wo hier die Besonderheiten liegen, zeigt der heutige Beitrag.
Das Datenblatt
Oftmals wird ein Datenblatt mit einem sehr technischen Dokument in Verbindung gebracht, welches am Ende des Tages doch nicht immer die Antworten liefert, die man sich zuvor erhofft hat. Viele von uns kennen es bestimmt selbst: Man steht kurz vor einer Kaufentscheidung und benötigt nur noch eine Detailinformation. Der Griff geht sofort zum Datenblatt des jeweiligen Produktes. Leider verliert man hier schnell die Übersicht und genau die Information, die man benötigt, findet man nicht.
Datenblatt ist nicht gleich Datenblatt. Sie sind je nach Hersteller verschieden aufgebaut.

Bevor wir auf die Inhalte eines Datenblattes bei uns eingehen, möchten wir zunächst beschreiben, wie Sie an ein chainflex Datenblatt gelangen. Rufen Sie hierzu einfach unsere Homepage auf und geben den gewünschten Artikel im Suchfeld ein. Auf der jeweiligen Produktseite finden Sie im Bereich Downloads dann das passende Datenblatt als PDF-Datei zu Ihrem Artikel. Schnell und unkompliziert. Doch was können wir jetzt hier erfahren?

Der erste Blick
Exemplarisch schauen wir uns das Datenblatt unserer geschirmten Steuerleitung CF6 an. Unsere Datenblätter sind immer nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Auf Seite 1 erhalten Sie einen Überblick über die Leitung und sehen die verbauten Materialien. So erfahren Sie bereits zu Beginn der Seite, welche Eigenschaften die Leitung hat. Unterstützt wird dies durch unsere chainflex® Klassifizierung. Dies ist ein Art Punktesystem zur Beschreibung der Beanspruchung, des Verfahrweg, der Ölbeständigkeit und der Torsionsfähigkeit.


So beschreibt z.B. die Class 5.5.2.1 der CF6, dass es sich um eine Leitung für hohe Beanspruchung handelt, die Leitung geeignet für einen Verfahrweg bis 100m ist, eine Ölbeständigkeit hat und nicht torsionsfähig ist. Zur Darstellung der Leitung finden Sie in unseren Datenblättern immer ein Bild der Leitung im abgesetzten Zustand und eine exemplarische Darstellung des Schnittbildes der Leitung. Hierdurch können Sie sich den Leitungsaufbau für jede Aderanzahlkombination betrachten. Den Leitungsaufbau erklären wir immer von innen nach außen, wobei das jeweilig beschriebene Bauteil dabei in einer schematischen Skizze gezeigt wird.

Dynamische Werte
Nach diesem Überblick zu den Materialien und dem Leitungsaufbau gelangen wir zum Punkt der dynamischen Werte. Dieser ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere chainflex Datenblätter ist.
Wie wichtig es ist, Leitungen auf die jeweilige Anwendung abzustimmen, haben wir schon in zahlreichen Beiträgen betont und erleben es im täglichen Geschäft. Gerne vergleiche ich unsere Aufgabe hier mit der eines Herrenausstatters.
Der Verkäufer hat dabei die Aufgabe, den richtigen Anzug für seine Kunden zu finden und ihm beratend zur Seite zu stehen. Wichtig ist, dabei nicht nur die Kundenwünsche, sondern auch die anderen Gegebenheiten zu berücksichtigen. So ist der richtige Sitz eines Anzuges z.B. nicht nur von der Körpergröße abhängig, sondern auch vom Anlass, zu dem der Anzug getragen werden soll.

Bei einer Leitung ist es ähnlich. Auch diese sollte passgenau auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sein. Deshalb geben wir auf unserem Datenblatt für jede Leitungstype die entsprechenden dynamischen Werte an. Diese Werte basieren auf zahlreichen Tests in unserem Testlabor. Mit Hilfe dieser Untersuchungen konnten wir herausfinden, unter welchen Bedingungen die besten Ergebnisse erzielt werden. Aufgrund dessen finden Sie auf unseren Datenblättern jeweils drei Angaben zum Biegeradius.
Wir unterscheiden hierbei in festverlegt, flexibel und der Anwendung in einer e-kette. Bei der Verlegeart e-kette beschreiben wir eine reelle Anwendung in einer e-kette nach igus Testkriterien. Ebenso finden Sie drei Angaben zur Temperaturbeständigkeit.
Garantie
Aufgrund der intensiven Tests und der jahrelangen Erfahrung haben wir die einzigartige Möglichkeit, eine Garantieaussage zur Haltbarkeit der Leitung tätigen zu können. Die garantierte Lebensdauer können Sie ganz einfach anhand ihrer Einsatzparameter aus der untenstehenden Grafik entnehmen.
Wer möchte schon die Katze im Sack kaufen? Die Entscheidung der richtigen Leitung fällt doch viel einfacher, wenn man die Gewissheit hat, dass die Leitung hält.

Alles auf einem Blick
Zeit ist ein wertvolles Gut, von dem wir meist zu wenig haben. Deshalb gestalten wir unsere Datenblätter übersichtlich und bieten alle Informationen auf einen Blick. Wir verwenden daher oft eindeutige Symbole oder Zeichen. So auch bei den Eigenschaften und Zulassungen der jeweiligen Leitung. So steht z.B. eine durchgestrichene Flamme für die Flammwidrigkeit der Leitung.

Fazit
Unser Ziel ist es, Datenblätter für Sie so verständlich wie möglich zu gestallten. Unsere Datenblätter sollen Ihnen die nötigen Informationen zur Wahl der richtigen Leitung liefern. Besonders bei der Angabe der dynamischen Werte möchten wir uns von anderen Datenblätter abheben. Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, anhand der Angaben die beste Leitung anbieten zu können, die garantiert in Ihrer Anwendung funktioniert. Finden Sie einmal nicht die treffende Information, unterstützen wir Sie gerne persönlich bei der Wahl der richtigen Leitung.