Metallkugellager
Wenn es sich beim Metallkugellagern um ein Fest- oder Loslager handelt, werden der Außen und/oder der Innenring mit der Welle oder dem Gehäuse fest verbunden. Der einfachste Weg diese Art von Lager zu befestigen liegt im Einpressen. Hierfür sind jedoch gewisse Toleranzen im Maß für Welle und Gehäuse nötig. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, […]
Ob mobil und handlich oder stationär in der Bankfiliale vor Ort: Geldzählmaschinen machen den Umgang mit Bargeld um ein Vielfaches komfortabler und sicherer und gelten als unverzichtbares Hilfsmittel. Für den privaten und geschäftlichen Bereich sind sie dann sinnvoll, wenn täglich mit größeren Mengen an Bargeld hantiert wird, wie beispielsweise im Einzelhandel, der Gastronomie oder im […]
Unter dem Beschichten, auch Coating genannt, verstehen wir das Aufbringen eines festhaftenden und formlosen Beschichtungswerkstoffs auf eine Werkstückoberfläche. Hierbei ist eine einzelne sowie auch mehrere zusammenhängende Schichten möglich. Neben der chemischen Schichtaufbringung existieren noch das mechanische, thermische und thermomechanische Verfahren. Betreiber von Beschichtungsanlagen sind also auf Anlagenkomponenten angewiesen, die nicht nur langlebig, sondern zudem auch […]
Reifen gibt es in zahlreichen Ausführungen: ob dick, dünn oder beispielsweise als Winter- oder Sommerausführung. Jeder Mensch kam bereits in den Genuss einen Reifenwechsel zu vollziehen oder vollziehen zu lassen. Für viele mag ein Reifen lediglich ein Stück Gummi darstellen, doch hier steckt wesentlich mehr dahinter. Bei Betrachtung der Reifenproduktion erkennt man erst die Komplexität […]
Innerhalb der Industrie hat sich die Plasmatechnik zur Optimierung von Werkstoffoberflächen als technischer Standard etabliert. Atmosphärendruckplasmen entstehen beispielsweise durch elektrische Entladungen in der Luft oder durch andere Gase. Sie ermöglichen durch eine große Menge an reaktiven und kurzlebigen chemischen Spezies eine bemerkenswerte Werkstoffoberflächen-Behandlung. Die Spezies reinigen, desinfizieren und modifizieren die Oberflächen und sind unter anderem […]
Innerhalb der Lebensmittelverarbeitung stehen Maschinen und verbaute Komponenten wie Kugellager vor enormen Herausforderungen. Neben dem Einsatz von aggressivsten Reinigern kommt ebenso viel Wasser zum Einsatz. Keimen wird so entgegengewirkt und eine Kontamination der Lebensmittel verhindert. Im Folgenden erfahren Sie mehr, wie ein Kunde der Fischverarbeitungsindustrie durch unsere Kunststoff-Kugellager für die Lebensmittelindustrie seine Technik verbessert und […]
Flugzeuge im Miniformat durch die Gegend fliegen und mit Drohnen spektakuläre Aufnahmen fürs Album machen lassen; viele Menschen gehen diesem Hobby bereits eifrig nach und es erfreut sich nach und nach immer größerer Beliebtheit. Hierbei sind den Maßstäben keine Grenzen gesetzt, denn von klein bis groß ist hier alles dabei. Bei der Wahl der Bauteile […]
Ob beim größten Hersteller für Gummihandschuhe in Malaysia oder bei einem Spezialisten im Verpackungsprozess von Kondomen in Thailand: Maschinen in der Latex-Verarbeitung sind auf langlebige und ausfallsichere Komponenten angewiesen, um Stillstände zu vermeiden. In einer Vielzahl von Anwendungen kommen Kugellager aus Metall zum Einsatz. Der Einsatz könnte sich jedoch auf Dauer als kostspieliges Unterfangen entpuppen. […]
Warme Sommerabende, sternenklarer Himmel und dabei eine mit Musik unterstützte Choreografie mit bunten Wasserfontänen und -wänden bestaunen – ein tolles Gefühl. Hinter dieser atemberaubenden Licht- und Wassershow steckt jedoch einiges an Technik. Kommt es zu einem technischen Fehler oder gar Defekt der Bauteile, so kann die Choreografie schnell zu einem Desaster werden. Betreiber dieser Anlagen […]
Der Frühling naht, das Wetter wird besser und die Sonnenstunden nehmen wieder zu. Speziell im Sommer, wenn die Hitze dazukommt, spielen Sonnenblenden eine wichtige Rolle. Das zuverlässige Abdunkeln des Raumes sorgt nicht nur für eine angenehme Arbeitsatmosphäre, beispielsweise bei Arbeiten am heimischen Computer, sondern auch für eine angemessene Raumtemperatur. Terrassen im Außenbereich profitieren ebenfalls von […]