Revolutionierung der Kreislaufwirtschaft durch das igus® chainge Programm – Recycling von technischen Kunststoffen neu definiert
Marco Thull | 5. Juni 2023
Das igus chainge Programm ist ein Recyclingprogramm (Post-Consumer-Recycling oder Post-Industrial-Recycling) für Energieführungen und Energieketten oder auch Schleppketten. Das Programm ermöglicht es den Kunden, ihre alten Energieführungsketten und Energieketten gegen einen Gutschein zu recyceln. Das Programm funktioniert, indem die alten Energieführungen und Energieketten zu igus geschickt werden, wo das Kunststoffmaterial vor Ort getrennt und geschreddert wird. Das sortenreine Granulat wird dann an den igus-Recyclingpartner geschickt. Das Programm wurde mit der Einführung der neuen chainge-Recyclingplattform erweitert, die es den Besitzern alter Kunststoffteile ermöglicht, einen Recyclingantrag zu stellen, Rückgaben zu bearbeiten und Gutschriften für das Recycling zu verwalten. Das Programm soll das Recycling vereinfachen und eine Kreislaufwirtschaft fördern. Es richtet sich zum Beispiel an Rezyklat Händler, Wertstoff Händler und -Lieferanten oder auch Compoundierer.
In einer Welt, die sich zunehmend auf Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz konzentriert, steht das Recycling von technischen Kunststoffen im Mittelpunkt der Bemühungen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft. In diesem Kontext hat igus, als ein weltweit führender Hersteller von technischen Kunststoffen, mit seinem innovativen „chainge“ Programm neue Maßstäbe gesetzt.
Technische Kunststoffe spielen in vielen Branchen, von der Automobilindustrie bis zur Medizintechnik, eine zentrale Rolle. Ihre Langlebigkeit und Vielseitigkeit machen sie unerlässlich, aber ihre Entsorgung und Wiederverwendung stellt eine signifikante Herausforderung dar. Diese Herausforderung ist es, die igus mit seinem chainge-Programm annimmt, welches kürzlich beim Wettbewerb „Going Circular“ der IHK Köln den 1. Platz gewonnen hat.
Das chainge-Programm ist igus‘ Antwort auf die Notwendigkeit eines effektiven Recyclings von technischen Kunststoffen. Es bietet eine ganzheitliche Lösung, indem es sich auf den gesamten Lebenszyklus der Kunststoffprodukte konzentriert – von der Herstellung über die Nutzung bis hin zur Wiederverwertung. Durch das Angebot von Lösungen zur Rücknahme und zum Recycling von Altkunststoffen zeigt igus, dass eine effiziente Kreislaufwirtschaft im Bereich der technischen Kunststoffe möglich ist.
Ein entscheidender Aspekt des chainge-Programms ist die Rücknahmepolitik von igus. Kunden können ihre ausgedienten technischen Kunststoffprodukte an igus zurückgeben, wo sie dann effizient recycelt werden. Dies trägt dazu bei, die Menge an Kunststoffabfällen zu reduzieren und den Einsatz von Rohmaterialien zu minimieren.
Auf der igus chainge Online-Plattform, die es Kunden ermöglicht, alte Kunststoffkomponenten, insbesondere Energieketten, zu recyceln und in neuen Produkten wiederzuverwenden, ist es das Ziel, eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, in der Abfälle minimiert und Ressourcen geschont werden.
Der Prozess des Recyclings mit igus chainge ist einfach und leicht. Kunden können ihre alten Energieketten an igus schicken und erhalten im Gegenzug einen Gutschein, den sie für den Kauf neuer Produkte von igus verwenden können. Der recycelte Kunststoff wird dann für die Herstellung neuer Energieketten verwendet, wodurch der Kreislauf geschlossen und Abfall vermieden wird.
Die chainge-Plattform ist Teil des Engagements von igus für Nachhaltigkeit und die Kreislaufwirtschaft. igus recycelt seit über 50 Jahren technische Kunststoffe, und die chainge-Initiative ist eine natürliche Erweiterung dieses Engagements.
Seit dem Jahr 2019 hat igus über das chainge-Programm mehr als 80.000 kg Kunststoffabfälle aus alten Energie- oder Schleppketten gesammelt. Das ist allerdings nur ein Bruchteil dessen, was sich igus vorgenommen hat.
Das chainge-Programm von igus geht aber noch einen Schritt weiter. Es bietet auch Dienstleistungen zur Wartung und Instandhaltung von technischen Kunststoffprodukten an, um ihre Lebensdauer zu verlängern und so die Notwendigkeit für neue Produkte zu reduzieren.
Mit dem chainge-Programm demonstriert igus, dass das Recycling von technischen Kunststoffen und die Kreislaufwirtschaft Hand in Hand gehen können. Durch die Schaffung eines nachhaltigen und effizienten Modells für das Recycling von technischen Kunststoffen leistet igus einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Bewältigung der globalen Kunststoffabfallkrise. In einer Zeit, in der die Notwendigkeit einer nachhaltigen Ressourcennutzung immer dringender wird, stellt das chainge-Programm von igus einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung dar.