Monteure würden Autoglide 5 kaufen!

Christian Strauch | 27. Oktober 2022

Autoglide 5: Die ultimative Alternative zur Stromschiene für Regalbediengeräte, Querverfahrwagen und andere gerade Verfahrwege, wo sonst nur Schleifleitungen eingesetzt werden.

Tja, warum würden Monteure Autoglide 5 kaufen?

Antwort: Weil es weniger Arbeit ist. Dazu noch kinderleicht und nicht besonders anstrengend! Da bleibt mehr Zeit für wichtigere Dinge auf der Baustelle!

Anstatt mühselig und zeitaufwendig die Metallstruktur zu installieren, die die Schleifleitung später tragen soll, wird bei einer AG 5 nur ein Stahlseil auf dem Boden gespannt und darauf die konfektionierte Energiekette ausgelegt. Nach Anschluss an das RBG oder QVW ist die Arbeit schon getan. Voilà!

Geübte Monteure schaffen das in einer Stunde,…egal ob 20 Meter oder 100 Meter Verfahrweg. Die Arbeit bleibt eigentlich gleich. Ganz anders bei der Stromschiene.

Installation AG 5 in 1 Stunde 9 Minuten…

https://www.igus.de/info/autoglide5

Natürlich gibt es noch eine Handvoll anderer wichtiger Vorteile der AG gegenüber der Schleifleitung, die ich in den vergangenen Blogs beschrieben habe. Schauen Sie doch mal rein.

Fazit: Monteure würden Autoglide 5 kaufen. Ganz klar! Warum nicht auch Sie?

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema