Kompakte Leitungsführung für Drehwerke am Hallenkran
Jens Göbel | 31. März 2020

Drehwerke auf der Laufkatze ermöglichen das Rotieren der Last unter dem Kranträger. Eine solche, doch recht einfache, Bewegung kann jedoch zu einer konstruktiven Herausforderung werden. Gerade beengte Platzverhältnisse schränken hier die Auswahl der möglichen Systeme ein.
Leitungswagen:
Beim klassischen Leitungswagen werden die Leitungsschlaufen meist außen am Drehwerk aufgehängt. Hierbei werden die Leitungen mit Hilfe von Laufwagen über einen gebogenen T-Träger geführt. Die Größe des Drehwinkels bestimmt dabei die Anzahl der benötigten Leitungsschlaufen. Eine geringe Einbauhöhe vor Ort kann hier zu einem Ausschlusskriterium werden.

Energiekette:
Eine platzsparende Alternative bieten Energieketten für Hallenkrane. Montiert um das Hubwerk herum, benötigt die Energiekette auffällig wenig Platz. Mit Hilfe einer runden Führungsrinne wird die Kette auf der Seite liegend geführt. Auf diese Weise sind Drehwinkel bis zu 540° und Drehgeschwindigkeiten bis zu 360°/s realisierbar. Auch größere Leitungspakete können platzsparend geführt werden. Dazu wird das Leitungspaket zum Beispiel auf zwei in der Führungsrinne gegenläufig angebrachte Energieketten verteilt. Eine solche Rotationsbewegung mit Hilfe einer Energiekette setzt jedoch ganz besondere Anforderungen an die in der Kette verwendeten Leitungen. Die Leitungen werden in der Kette geführt, aber auch recht eng im Kettenradius gebogen. Energiekettentaugliche Leitungen, wie zum Beispiel chainflex, sind für eine lange Lebensdauer in der Kette und geringe Stillstandzeit der Anwendung daher zwingend erforderlich. Zum Thema Leitungsverlegung bei Drehanwendungen lohnt sich der Blick auf den entsprechenden Blogeintrag: Leitungen bei Schwenkbewegungen richtig verlegen

3D Konfigurator:
Da das Design von Drehwerk und der Laufkatze nach den Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen des Endkunden gefertigt wird, sind individuell angepasste Energiekettensystem erforderlich. Mit Hilfe eines frei zugänglichen Online CAD Konfigurator lässt sich ein, den individuellen Anforderungen entsprechendes, 3D Modell der Führungsrinne mit Energiekette schnell selbst erstellen. Die Auslegung von Kreisbewegungen im CAD Konfigurator sind unter Produktgruppen / E-Ketten / Konfiguratoren für Kreisbewegungen zu finden. Für eine Fertigung der Führungsrinne sind die 3D Daten allerdings nicht geeignet.

Design Führungsrinne:
Unterschiedliche Anwendungen und Gegebenheiten vor Ort erfordern ein individuelles Design der Führungsrinne. Aus diesem Grund haben wir einen Baukasten mit unterschiedlichen Führungsrinnen zusammengestellt, auf zurückgegriffen werden kann. Hier können wir mit unseren Erfahrungen beratend zur Seite stehen. Auf unserer Webseite finden Sie auch 10 Tipps für eine langlebige Dreh-Energieführung.

Wartung:
Neben der geringen Einbauhöhe gibt es aber auch noch andere Aspekte, die für die Verwendung eines Kettensystems sprechen. Nicht selten wird der Wartungsaufwand, und die damit verbundenen Wartungskosten einzelner Leitungsführungssysteme unterschätzt. Beim Leitungswagen kommen unter anderem kugelgelagerte Laufrollen zum Einsatz. Diese erfordern eine regelmäßige Schmierung. Für Wartungsarbeiten muss die Anwendung außer Betrieb genommen werden. Im Vergleich dazu ist das Energiekettensystem nahezu wartungsfrei. An der Energiekette selbst sind keine Komponenten verbaut, die einer Schmierung bedürfen.
Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung am Hallenkran, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung, die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?