Den Anschluss der digitalen Eingänge finden Sie im folgenden Video. Wenn Sie mehr über die Inbetriebnahme der dryve D1 Motorsteuerung wissen wollen, finden Sie das komplette Handbuch hier. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!
In einfachen Schritten zeigt und erklärt ein kurzes Video die Schritte wie eine Encoderleitung an die dryve D1 Motorsteuerung angeschlossen wird. Tipp: Für die, die mehr zum Betrieb der D1 dryve Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen gibt es hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!
Wie erfolgt der Anschluss einer Motorleitung an die dryve D1 Motorsteuerung? Anbei ein kurzes Video wie das Ganze funktioniert. Tipp. Für die, die mehr zum Betrieb der D1 dryve Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, gibt es hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ein kurzes Video zeigt wie leicht der Anschluss einer Leitung an die dryve D1 Motorsteuerung funktioniert. Tipp. Für die die mehr zum Betrieb der D1 dryve Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Auch ungewöhnliche Anwendungen können mit der D3 DC-Motorsteuerung realisiert werden. Alles ist möglich, denn die Bedienung ist sehr einfach. Die Steuerung am Gehäuse selber ermöglicht den mobilen Einsatz. Ein paar Ideen sehen Sie hier. …und kaufen kann man die DC-Motorsteuerung hier. Ab 1 Stück und in 24 geliefert. Auch für verrückte Ideen 🙂 Gefällt mir […]
Ja das geht. Und ja, direkt am Gehäuse. Und das geht ganz einfach. Denn die D3 DC-Motorsteuerung bietet die Auswahl zwischen 5 unterschiedlichen Beschleunigungseinstellungen (auch Beschleunigungsprofile oder -rampen) an. Und die Auswahl erfolgt so. Tipp. Für die, die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch. Gefällt mir […]
Neben den induktiven Initiatoren können auch mechanische Näherungsschalter an die D3 DC-Motorsteuerung angeschlossen werden. Alles rund um die praktische Montage, finden Sie im folgenden Video. Tipp: Für die, die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!
Wenn Du die D3 DC-Motorsteuerung kompakt in einen Schaltschrank einsetzen möchtest, geht das natürlich auch. Wie die platzsparende Montage auf einer DIN Hutschiene erfolgen kann, zeigt dieses Video. Tipp. Für die die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Für alle, die einen Schalter oder einen Joystick für Fahrten nach rechts und links (bei beispielsweise einer Tischhöhenverstellung oben und unten) einsetzen möchten – ja, es geht. Wie Sie diesen an die DC-Motorsteuerung anschließen, sehen Sie hier: Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!
Die als Endlagenschalter induktiven Näherungsschalter (Initiator) bieten eine höhere Prozesssicherheit im Betrieb einer Linearachse. Sie sind wasserdicht, staubdicht und haben unterliegen keinem mechanischen Verschleiß. Das sind die Vorteile gegenüber einem Einsatz von mechanischen Näherungsschaltern. Wie man den induktiven Initiator an die D3 DC-Motorsteuerung anschließt, seht ihr hier: Tipp: Für die, die mehr zum Betrieb […]