Kategorie: Konfektionierung

Was ist ein readycable®?

igu-blog-adm | 30. August 2019

Ein readycable® ist eine konfektionierte Leitung. Es kann aus 7 unterschiedlichen Kabelqualitäten gewählt werden. Steckverbinder werden passend zu Herstellervorgaben oder individuell auf Kundenwunsch konfektioniert.

Weiterlesen...

Was ist eine readychain® Premium?

igu-blog-adm | 30. August 2019

Eine readychain® Premium besteht aus einer Energiekette und individuell konfektionierten Leitungen, Steckverbindern und Schläuchen.

Weiterlesen...

Was ist ein readychain® rack?

igu-blog-adm | 30. August 2019

Ein readychain® Rack ist ein individuelles Gestell aus einem modularen Baukastensystem, das den Transport und die Montage einer readychain erleichtert.

Weiterlesen...

Was ist eine readychain® Standard Plus?

igu-blog-adm | 30. August 2019

Eine readychain® Standard Plus besteht aus einer Energiekette und individuell konfektionierten Leitungen, Steckverbindern und Schläuchen.

Weiterlesen...

Was ist eine readychain® Standard?

igu-blog-adm | 30. August 2019

Eine readychain® Standard ist eine Variante einer Energieführung, welche aus einer Energiekette und individuell konfektionierten Leitungen.

Weiterlesen...

Was ist eine readychain® Basic?

igu-blog-adm | 30. August 2019

Eine readychain® Basic ist eine grundlegende Variante einer Energieführung. Sie besteht aus einer Energiekette und enthält unkonfektionierte Leitungen.

Weiterlesen...

Was ist eine readychain®?

igu-blog-adm | 30. August 2019

Eine readychain® ist eine vorkonfektionierte, einbaufertige Energieführung. Diese wird auf jede Anwendung bzw. Maschine individuell ausgelegt.

Weiterlesen...

Wie lässt sich eine readychain transportieren?

igu-blog-adm | 18. Juli 2019

Es gibt verschiedene Wege ein readychain-System zu transportieren.
Dieser hängt von der Länge und dem Gewicht des jeweiligen konfektionierten e-kettensystems ab.

Weiterlesen...

Wie werden konfektionierte igus Leitungen geprüft?

igu-blog-adm | 18. Juli 2019

Im Anschluss an die Konfektionierung durchlaufen alle Leitungen unserem Prüffeld. Hier können je nach Spezifikation verschiedene Tests durchgeführt werden. Igus arbeitet auf 10 Prüffeldern mit 3.000 unterschiedlichen Prüfadaptern. Hier werden beispielsweise folgende Tests durchgeführt: Digital-Logiktests Hochspannungstests Netzwerktests Dämpfungstests Auf Wunsch: kundenspezifische Tests Nach jedem Test werden die zugehörigen Prüfprotokolle digital abgelegt und jede als in […]

Weiterlesen...

Können konfektionierte Leitungen auch individuell beschriftet werden?

igu-blog-adm | 18. Juli 2019

Konfektionierte Leitungen können kundenspezifisch beschriftet werden.Alle konfektionierten Leitungen werden mit einem Wickeletikett je Seite gekennzeichnet. Darüber hinaus können viele Leitungsbeschriftungen gestanzt, geprägt, graviert, gelasert oder mit industrietauglicher Tinte bedruckt werden. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...