Kabel einfach verstecken: Diese Kabelketten machen es möglich
Jaki Hang | 14. April 2022
Wir alle kennen den Kabelsalat: entweder unter dem Schreibtisch oder frei im Raum liegend. Es sieht unschön aus und staubt ein und schlimmstenfalls stolpert man drüber. Daher ist es sehr wichtig, die Kabel gut zu verstecken und zu ordnen. Die flexiblen Kabelketten von igus machen es möglich und sorgen für Ordnung im Büro und Daheim.
1. Kabelkette OCR

Mit der runden Kabelkette OCR werden Kabel im Handumdrehen nicht nur praktisch, sondern sicher geführt. Die Bedienung der Kabelkette ist mit einfachem Eindrücken der Kabel in die Kette schnell erklärt. Mit ihren Anschlusselementen kann sie sowohl festgeklebt, geschraubt oder mit Magneten befestigt werden, wodurch sie nach Belieben an unterschiedlichsten Stellen neu angebracht werden kann.
2. Kabelkette ZF14

Mit der rechteckigen Kabelkette ZF14 können Kabel schnell eingelegt und entfernt werden. Dank der glatten Innenkonturen ist die kabelfreundlich. Die Befestigung der ZF14 am Schreibtisch kann magnetisch oder verschraubt realisiert werden.
Welche Vorteile bieten Kabelketten von igus?
Kabel können einfach von Hand in die Kabelkette gedrückt und jederzeit ausgetauscht, neu geordnet und ohne Kabelsalat geführt werden. Einzelne Kabel können je nach Einrichtung des Arbeitsplatzes aus den Kammern der Kabelketten ausgeleitet werden, ohne dafür die gesamte Belegung zu ändern. Da die OCR und die ZF14 aus einzelnem herausnehmbaren Glied/Segment besteht, lassen die sich leicht verlängern und kürzen. Mit den Befestigungsmöglichkeiten: festgeklebt, geschraubt oder mit Magneten können die Kabelketten flexibel an unterschiedlichsten Stellen befestigt werden.
Wo kommt häufig eine Kabelkette zum Einsatz?
Kabelketten von igus wurden speziell für Büros und Möbel entwickelt. Besonders sind die geeignet für Schreibtische oder höhenverstellbare Schreibtische.
Wie wird eine Kabelkette montiert?
Kabelketten können mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug gestaltet werden. Mit den flexiblen Anschlusselementen kann die Kabelkette sowohl festgeklebt, geschraubt oder mit Magneten an unterschiedlichsten Stellen befestigt werden. Die Zwischenanbindung erlaubt zusätzlich Teile der Kabelkette an metallenen Flächen mit einfachen Magnet-Clips zu befestigen. Zur Fixierung am Boden wird einfach per Magnet-Clips an einem aus Metall schweren Standfuß befestigt, oder an metallenen Flächen.

Fazit
Kabelorganisation leicht gemacht: Mit den Kabelketten von igus können herumliegende Kabel unterm Schreibtisch einfach schön verstecken und ordnen. Die Kabelketten lassen sich nach Bedarf formen und passen sich flexiblen Arbeitsplätzen, IT-Systemen und multifunktionalen Büromöbeln an.