Hallenkran Hauptstrom- und Datenversorgung, bewährte und alternative Systeme
Theo Diehl | 9. April 2020
Bei Hallenkranen wird meist die Hauptstromversorgung über Stromschiene und die Datenübertragung über Funkdatensysteme realisiert. Eine Trommellösung (motorgetrieben oder Federzug) kommt in aller Regel bei Groß- bzw. Hafenkrananlagen zum Einsatz. Informationen zu der Trommellösung finden Sie in dem Beitrag mit dem Titel: Kran Hauptstrom- und Datenversorgung.

Systembeschreibung Stromschiene
Bei Verwendung von Stromschienen werden die Leitungen von dem Verteiler zu dem Stromschienenanschluss geführt und an die Stromschiene geklemmt. Auf der gegenüber liegenden Seite wird wieder vom Stromschienenabnehmer auf die Leitung geklemmt
Jede einzelne Leitungsader oder Steuerader muß verklemmt werden, was Montagezeit verursacht und Klemmfehler hervorrufen kann. Die Installation der Stromschienen selbst geht einfach und schnell
Der Stromabnehmer wird am Kran montiert. Um einem Kontaktverlust vorzubeugen, ist es sinnvoll einen Doppelschleifkontakt zu verwenden.
Zusätzlich wird noch das Funkdatenübertragungssystem installiert. Je nach System ist der Installationsaufwand unterschiedlich.
Bei der Installation von e-ketten für Krane fallen die zwei Klemmungen am Einspeisepunkt und am Mitnehmer weg, die Datenübertragung wird mittels Lichtwellenleiterübertragung sicher und einfach im System integriert
Bezüglich der dynamischen Parameter ist eine Stromschienenlösung mit einer Energiekettenlösung gleich auf. Beide Systeme können die Anforderungen, die ein Hallenkran stellt, sicher erfüllen.

Kundennutzen der Energiekette
Der große Nutzen der e-kette – für den Nutzer des Krans – gegenüber der Stromschienenlösung liegt in der Funktionssicherheit der Datenübertragung und der Datenmenge, die verarbeitet werden kann. Außerdem bietet die Energiekette eine wesentlich höhere Flexibilität in Bezug auf die Leitungs- /Aderquerschnitt – Auswahl. Sollte es erforderlich sein eine Leitung in dem bestehenden System zu ergänzen, ist dies bei der e-kette einfach möglich, wohingegen die Stromschiene nicht für eine Ader / Leitungsnachrüstung geeignet ist.

Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung auf Hallenkrananwendungen, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?