Kran Hauptstrom- und Datenversorgung, bewährte und alternative Systeme
Theo Diehl | 9. April 2020
Für die Kran Hauptstrom- und Datenversorgung wird meist eine Motorleitungstrommel oder – bei kurzen Verfahrwegen – eine Federzugtrommel eingesetzt. Bei Hallenkranen sind auch Stromschienen für die Hauptversorgung sehr weit verbreitet. Als Alternative zu den beiden Lösungen können Energieketten für Krane genutzt werden, die verschiedene Vorteile bieten können.

In diesem Beitrag möchten wir die Trommellösung der Energieketten Lösung gegenüberstellen. Die Gegenüberstellung Stromschiene zu Energiekette wird in dem Beitrag Hallenkran Hauptstrom und Datenversorgung behandelt.
Systembeschreibung Motorleitungstrommel
Bei der Trommellösung werden die Leitungen von dem Verteiler zu der Leitungstrommel geführt und am Trommeleingang auf die Schleifringe geklemmt. Auf der gegenüber liegenden Seite wird wieder vom Schleifringkörper auf die Leitung geklemmt. Beim Verfahren des Krans wird die Leitung auf der Trommel – meist spiralförmig – auf- bzw. abgespult.
Die Leistungs-, Steuer- und Datenadern müssen in einer Leitungstrosse zusammengefasst werden.
Die Trommel wird an dem Kran befestigt, das gesamte Leitungs-, Trommel- und Stahlbaugewicht muss von dem Kran getragen werden. Bei langen Verfahrwegen (über 200 m) werden mehrere Tonnen Zusatzgewicht dem Kran aufgelastet. Bei hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten wirkte sich die Zusatzlast negativ auf den Energieverbrauch des Krans aus.
Wie man sehen kann ist das ganze Trommelsystem aufwendiger als es augenscheinlich aussieht. Zusätzlich sind ein Antrieb und eine Steuerung erforderlich. Der Wartungsaufwand, für die Schleifringe, die Steuerung mit Antrieb, Bremse etc., ist nicht unbeträchtlich.
Mit einer Motorleitungstrommel sind max. Geschwindigkeiten bis 300m/min möglich.

Systembeschreibung Energiekette mit integrierten Rollen
Die Führungsrinne der Energiekette wird am Boden montiert, wo sich bei der Motorleitungstrommel die Leitung ablegen würde. Hier entsteht ein größerer Montageaufwand bei der Erstinstallation gegenüber der Trommellösung.
Über dem ganzen Rinnensystem ist ein Dach vorgesehen; was dem Schutz gegen Fremdkörper, Eis und Schnee dient.
Die Energiekette mit – individuell auswählbaren – Leitungen wird in der Rinne montiert.
Bei der Energieketten Lösung ist vor und hinter der bewegten e-kette keine Leitungsklemmung erforderlich. Dadurch wird bei der Montage Klemmarbeit eingespart und es werden Klemmfehler ausgeschlossen.
Außerdem wird der Kran nicht mit zusätzlichem Gewicht belastet, der Energieverbrauch des Krans wird gesenkt.
Da bei der Energiekette weder Schleifringe, Steuerung noch ein Antrieb vorhanden sind, wird der Wartungsaufwand geringer und die Ersatzteilkosten werden reduziert.

Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung auf Hafenkrananwendungen, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Der Ratgeber für Konstrukteure von Lebensmittelmaschinen
Hygienic Design-Vorgaben und die richtige Auswahl von Energieketten
✅ Was ist hygienegerechtes Design und was fordern die Normen?
✅ Was sind Anforderungen an Kabelführungen im Lebensmittelbereich?
✅ Wie hat ein führender Hersteller von Aufschnittanlagen diese Aufgabe gelöst?