Die Energiekette in der Gasse Teil 6
Christian Strauch | 16. Juni 2020
Autoglide 5: Alles möglich, oder was?
Wie in den letzten Teilen ausgiebig beschrieben ist die Autglide 5 in vielen Belangen wesentlich besser als eine Stromschiene. Um nur ein paar Vorteile in Erinnerung zu bringen:
-Extrem schnelle Montage: In der Regel längen-unabhängig unter einer Stunde!
-Man spart viel Zeit: Ergo: Time is cash, time is money!
-Weniger Transportmasse: Also noch einmal Geld gespart!
-Technische Vorteile: Wartungsfrei, sichere Datenübertragung über Profinet oder LWL etc, etc.
Eigentlich spricht absolut Nichts gegen die Autoglide 5. Wirklich Nichts?
Doch: Bisher gibt es die Autoglide 5 nur für Verfahrlängen bis 80 Meter. Solche Gassenlängen kommen zwar nicht allzu oft vor bei RBG’s, aber selten sind sie auch nicht.
Bei sehr langen Verfahrwegen hat man immer das Problem mit dem Spannungsabfall der Stromleitungen. Um diesen zu begegnen verwendet man grosse Querschnitte. Bei nackten Kupferlitzen wie in der Stromschiene nicht sooo schlimm, aber bei Leitungen hat man schnell zwei gravierende Nachteile: Einmal der Preis/Meter und dann noch der zunehmende Biegeradius.
Die Autoglide 5 ist noch sehr jung. Im Moment gibt es nur einen Typ. Aber es wird schon an neuen Typen gearbeitet und auch „Exoten“ werden darunter sein:
Ein kleiner Vorgeschmack: Bald gibt es die Autoglide 5 auch für Gassenlängen bis 150 Meter. Es gibt schon Zeichnungen für Lösungen mit zwei gegenläufigen Autoglide 5, um einmal die max. Verfahrlänge zu erweitern und um die Leitungen auf zwei Ketten zu verteilen.
Sie denken darüber nach die Autoglide 5 in einem explosionsgefährdeten Hochregal einzusetzen? Kein Problem: Wir können die e.kette leitfähig herstellen mit unserem sogenannten ESD Material. Und so gibt es noch mehr Lösungen, Tipps und Tricks, die wir schon fast fertig in der Schublade für Sie bereit halten.
Rufen Sie uns einfach an. Tech up….Cost down. It’s our job!