Die Energiekette in der Gasse – Teil 3
Christian Strauch | 18. März 2020
autoglide 5: Lieferumfang
Die autoglide 5 ist eine brandheiße Neuheit aus dem Hause igus. Es ist noch alles offen, in welchem Umfang die Kette angeboten wird. Zurzeit arbeiten wir aber daran, das komplette Paket anzubieten. Das heißt:
- Die autoglide 5 an sich: Energiekette Typ 2400.07.075.0 mit autoglidestegen im Innenradius und speziellen Stegen (mit der Nut) im Aussenradius.
- Die entsprechenden Leitungen dazu, sprich Motorleitungen als Einzeladern und eine Datenleitung, also Bus-oder LWL-Leitung. Wahlweise konfektioniert mit Steckern oder Aderendhülsen oder sonstigen Steckern.
- Das Stahlseil, bereits auf Ihre Verfahrlänge ausgelegt und an beiden Enden mit einem „Auge“ versehen.
- Dübel und Gewindeanker für das Anschließen des Stahlseils

Das ist jetzt zunächst einmal der Stand den wir bei igus befolgen. Änderungen können noch vorgenommen werden und natürlich kann der Kunde auch auf ausdrücklichen Wunsch die Komponenten neben der Energiekette eigenverantwortlich beschaffen. Das sollte dann aber in Absprache und technischer Klärung mit igus geschehen, damit die Funktion der Autoglide gewährleistet ist.
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!