chainflex Leitungen in Textilmaschine
Lebensdauerziel qualifiziert & Geld gespart
igu-blog-adm | 31. Juli 2020

Unser Kunde aus der Textilbranche baut Maschinen zum Stricken. Für mich schien es nie eine große Wissenschaft, einen Pullover zu stricken. Und auch bei den entsprechenden Maschinen hatte ich keine Hightech- Geräte im Kopf. Warum braucht dieser Kunde hochwertige Leitungen?
Ich lernte, dass heutzutage deutlich mehr gestrickt wird als nur Schals und Pullover. Das Gegenteil ist der Fall! Es werden heute in der Textilindustrie die komplexesten Muster gefertigt. Sogar Sportschuhe werden heute gestrickt, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Das war für mich vollkommen neu. Ebenso neu war für mich die Tatsache, dass nicht mehr nur Wolle -wie zu Omas Zeiten- verarbeitet wird, sondern stattdessen hochwertige Garne. Dadurch wird das Endprodukt sogar in der Industrie einsetzbar.

Besondere Anforderungen an Maschinen und Leitungen
Dies geht nicht mehr mit einer Standardmaschine. Die Maschine braucht höchste Präzision, Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Außerdem sind diese Strickmaschinen rasend schnell, was zu vielen Doppelhüben führt. Bei der Wahl der richtigen Leitung spielte der Bauraum eine wichtige Rolle, das Abriebverhalten des Mantels und natürlich die Haltbarkeit der Adern. In einer dieser Highend- Maschinen wurde schließlich unsere TPE Leitung eingesetzt. Seit weit über sechs Jahren verrichtet unsere Steuerleitung CF9 ohne jeglichen Ausfall dort ihren Dienst.
Was kann chainflex in einfachen Anwendungen bieten?
Diese Frage stellte sich der Kunde zunächst nicht, weil er uns ja nur mit dem absoluten Topprodukt kannte. Zum Start einer neuen Maschinenserie bekamen wir dann umfangreiche Hausaufgaben:
Preis um mindestens 60% senken zur heutigen Top Maschine

Nachgewiesene Lebensdaueraussage von 50 Mio Doppelhüben
im großen Radius

Ölbeständigkeit für den Nebel beim Nadelbett
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir gerade unsere Steuerleitungsserie CF890 mit dem neuen Mantelwerkstoff iguPUR vorgestellt und diese stolz mit einer Garantie von 5 Mio Doppelhüben beworben. Preislich war das genau das, was der Kunde wollte. Aber die soll nun 10x so lange halten?

Diese Challenge nahmen wir an und bauten für unseren Kunden seine ganz spezielle Lösung.
Konstruieren ist schnell gemacht, qualifizieren nicht.
Mit der Konstruktion der Leitung waren wir sehr schnell durch. Aber bei dem Thema Haltbarkeit vertrauen Kunden ungern auf Ihr Bauchgefühl. Sie möchten Fakten. Das konnten wir verstehen und entschlossen uns für einen Testaufbau. Dieser leistete die schnellen Bewegungen mit der echten e-Kette. Wir beschafften eine Linearachse und es hieß zunächst: Laufen lassen und überwachen.
Heute können wir eine klare Aussage zur Haltbarkeit machen. 50 Millionen Doppelhübe haben wir erfolgreich geschafft! Der Einbau in den ersten Maschinen kann also mit gutem Gefühl, belegt durch einen klaren Test, starten.
Haben auch Sie Maschinen mit besonderen Anforderungen? Brauchen Sie Fakten statt Bauchgefühl? Sprechen Sie uns an!