Award für clevere Automatisierungslösungen – jetzt voten!
igu-blog-adm | 21. August 2020
Über 70 Bewerbungen wurden zum diesjährigen Roibot Award eingereicht. Alle Bewerber haben dasselbe Ziel: anhand ihrer Anwendung zu zeigen, wie sie Prozesse mit igus Komponenten kostengünstig und effizient automatisieren.
Alle Einsendungen wurden bereits durch eine unabhängige Jury, die sich aus Fachleuten der Forschung, der Fachpresse und von der Herstellerseite zusammensetzt, bewertet. Erstmalig hat auch das Publikum die Chance für den persönlichen Favoriten abzustimmen. Auf www.roibot.de finden sich viele innovative Beispiele wie Low Cost Automation von igus gewinnbringend eingesetzt werden kann.
Kostengünstige und effiziente Automatisierung
Low Cost Automation bietet die idelae Möglichkeit, von breiten Einsatzmöglichkeiten und deutlichen Kostenvorteilen zu profitieren.
Von verschiedenen Robotik-Baukästen über direkt anschlussfertige Portallösungen bis hin zur intuitiven Steuerungssoftware. Wie das in der Praxis gelingen kann, das zeigen die zahlreichen Einreichungen beim diesjährigen ROIBOT Award. Erstmals kürt neben einer Fachjury dabei auch das Publikum seinen Favoriten.
Low Cost Automatisierung in der Pharmaindustrie
Der Award zeigt nicht nur, wie einfach und günstig der Einstieg in die Automatisierung gelingen kann. Auch die vielfältigen Ideen und Anwendungen beweisen: Low Cost Automation eignet sich für verschiedenste Anwendungsfälle. So ist zum Beispiel das Medikamentenausgabesystem für Apotheken von Qx Robotics Pvt. Ltd. ein beliebter Anwendungsfall. Das System kann Medikamentenstreifen (Typ Blister, Alu-Alu etc.) sowie Medikamentenschachteln etc. verarbeiten und kann sich dank Low Cost Automation-Komponenten bereits innerhalb von einem Jahr amortisieren.


Eine weitere Besonderheit ist die Skalierbarkeit des Produkts, denn die Abmessungen des Produkts können nach Kundenwunsch angepasst werden. „Eigentlich haben Apotheker in erster Linie die Aufgabe, ihre Kunden hinsichtlich ihrer Medikation zu beraten. Tatsächlich verbringen sie aber die meiste Zeit damit, Medikamente zu holen.
Unser Unternehmen Qx Robotics Pvt. Ltd. arbeitet schwerpunktmäßig in diesem Sektor.“
Arbeiten auf Distanz gefällig?
Hier hat sich die HTBLuVA Salzburg etwas außergewöhnliches überlegt. Ein gestengesteuertes Robotersystem mit Greifer ermöglicht Handling-Aufgaben aus der Entfernung. Dafür wurde ein mit Sensorik ausgestatteter Handschuh entwickelt, der eine intuitive Steuerung durch Gesten ermöglicht.
„Es gibt eine große Anzahl an Personen, die in der Ausübung ihres Berufes manuelle Tätigkeiten durchführen müssen, bei denen sie nicht vor Ort sein können, ohne ihre Gesundheit zu gefährden. Das schließt zum Beispiel Ärzte in Zeiten von Epidemien oder Pandemien ein, aber auch Forstarbeiter, Bombenentschärfungspersonal und andere Personen, die gefährliche Stoffe handhaben.“


Für den Prototypen wurde ein 5 Achs- robolink DCi verwendet.
Roboter in der Musikbranche
Wie Roboter in der Musikbranche eingesetzt werden können, zeigt die feinarbyte GmbH. Ein automatisierter Schlagzeugtester ermöglicht einfaches und präzises Testen und Vergleichen von verschiedenen Schlagzeugen. Warum es gerade bei Schlagzeugen auf Präzision ankommt ist ganz einfach:
„In einer Webanwendung im Store von Thomann soll der Kunde den Klang von Becken vergleichen können. Dazu ist es notwendig eine große Anzahl an Becken an definierten Stellen mit vergleichbarer Schlagkraft anzuspielen und pro Anschlag eine Tonaufnahme zu erstellen.
Durch die Anzahl verschiedener Becken multipliziert mit den Anschlagspositionen und den verschiedenen Schlaghärten entsteht ein relativ großer Aufnahmeaufwand. Zudem sind selbst erfahrene Musiker nicht in der Lage immer wieder exakt vergleichbare Positionen mit exakt gleicher Schlagkraft zu treffen.“


Für diese Anwendung wurde ein igus Raumportal mit Drehachse eingesetzt.
Voten Sie für Ihren Favoriten!
Auf roibot.de erwarten Sie noch knapp 70 weitere spannende Automatisierungslösungen. Von Pick & Place-Lösungen für die Verpackungstechnik, über Aufschlagmaschinen für Eier bis hin zu Laser-Rasenmähern. Schauen Sie rein und voten Sie für Ihren Favoriten!