Autoglide 5: Kinderleicht und schnell montiert!
Christian Strauch | 18. März 2022
Unsere neue Autoglide 5 Energiekette für horizontale Anwendungen, speziell für Regalbediengeräte, Miniloads, Querverfahrwagen und sogar Hallenkrane hat so einige Vorteile gegenüber der klassischen Schleifleitung.
Eine der (aus unserer Sicht) wichtigsten Vorteile ist die kinderleichte und wirklich sehr schnelle Montage der Autoglide 5: Wir haben es gemessen: Mit ein bisschen Übung schafft man es längenunabhängig in ca. einer Stunde: Ohne Übung vielleicht in 3 Stunden. Aber auf jeden Fall immer noch viel, viel schneller und einfacher als die Montage einer Schleifleitung.
Wie ist das möglich?
- Die Autoglide 5 benötigt keine Führungsrinne! Viel bohren, schrauben und ausrichten entfällt! Stattdessen wird eine Seilspanneinheit am Anfang und Ende des Verfahrwegs befestigt: Also 4 Schrauben, die gesetzt werden, anstatt hunderte von Schrauben für die Befestigungskonsolen einer Stromschiene.
- Das Führungsseil wird mit „Kinder-Muskelkraft“ gespannt. Mehr nicht!
- Die Energiekette Autoglide 5 wird als Readychain, also mit Leitungen und ggf. Steckern, vorkonfektioniert auf die Baustelle geliefert. Je nach Länge auf Palette oder auf Trommel.
- Entweder von Hand oder aber mit Trommel einfach ausgerollt, wird die Energiekette auf dem Seil ausgelegt.
- Am Festpunkt und am Mitnehmer des RBG’s oder QVW befestigt, angeschlossen und fertig.
- Kein Ausrichten des optischen Datenübertragungssystems, kein Ausrichten des Stromabnehmers, kein Überprüfen der Schleifleitungsstöße.
Schauen Sie selber: Wir haben hier einen kleinen Film für Sie. https://www.igus.de/info/autoglide5


Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?