Autoglide 5 hält länger als man glaubt…
Christian Strauch | 16. Mai 2022
Ich dachte eigentlich, ich hätte mittlerweile alles erzählt was man so über die Autoglide 5 erzählen kann, aber ….weit gefehlt.
Die Autoglide 5 hat noch einen sehr positiven Nebeneffekt im Vergleich zu der Basiskette: Als da wäre:
Durch die speziellen Öffnungsstege der Autoglide 5 sind die Auflageflächen oder Gleitflächen grösser geworden. Grössere Gleitflächen bedeutet auch geringere Flächenpressung bei gleichem Gewicht und das bedeutet wiederum höhere Lebensdauer bei ansonsten gleichen Parametern.

Wir haben es natürlich in unserem 3800² großen Labor getestet.

Je nach Geschwindigkeit und Leitungsbelegung (also zusätzliches Gewicht pro Meter) war die Lebensdauer mindestens um 20% erhöht. Im besten Fall waren es sogar 60%.
Fazit: Weg mit der Stromschiene, her mit der Autoglide 5!