Axialspiel

Zoe Moser | 5. November 2020

Wie wird Axialspiel genau definiert? Was muss beachtet werden? Und welche Möglichkeiten zur Reduzierung des Axialspiels bietet igus?

Mit dem Axialspiel wird die verlorene Bewegung, also der „Totgang“ auf der Spindel beschrieben. Es ist also der Spaltes zwischen Gewindespindel und Gewindemutter.

Weiterlesen...

Abriebverhalten von Leitungen

Stefan Wehrmann | 5. November 2020

Abriebverhalten oder Abriebfestigkeit sind Begriffe, die in Zusammenhang mit Leitungen in e-ketten häufig fallen. Denn das Abriebverhalten ist essenziell wichtig für die Haltbarkeit einer Leitung. Warum müssen Leitungen abriebfest sein? Um es kurz zu machen: Damit sie halten. Je länger desto besser. Je nach Anwendung werden Leitungen mehr oder weniger beansprucht. Ist das Abriebverhalten einer […]

Weiterlesen...

Welches Equipment benötige ich für ein optimales Lötergebnis?

igu-blog-adm | 4. November 2020

Bei der Arbeit mit elektronischen Komponenten ist das Löten ein wichtiger Bestandteil. Damit Komponenten fest miteinander verbunden werden und Strom problemlos fließen kann, bedarf es neben der richtigen Löttechnik auch des richtigen Equipments. Basierend auf unserer täglichen Arbeit in der Kabelkonfektion, zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag, welches Equipment Ihnen die Lötarbeit erleichtert.

Weiterlesen...

Was ist iglidur? Und welche Arten von Gleitlagern gibt es? – iglidur Gleitlager Podcast – Folge 02

Lars Butenschön | 29. Oktober 2020

Gleitlager gibt es in vielen Varianten und unterscheiden sich technologisch im Detail deutlich. Obwohl im Vergleich zum Kugellager eher unbekannt, ist die Gleitlagertechnik deutlich älter und geht bis auf das Jahr 3000 vor Christus zurück. Doch welche Arten von Gleitlagern gibt es heute? Wo werden diese eingesetzt? Und was unterscheidet iglidur Gleitlager von anderen? In […]

Weiterlesen...

Über die Gassenverstellung und wo sie eingesetzt wird

igu-blog-adm | 27. Oktober 2020

Es gibt große und kleine Pakete, schmale und breite Flaschen, runde oder eckige Produkte und um all diese Produkte schnell zu verpacken oder zu führen, gibt es sogenannte Gassenverstellungen oder auch bekannt unter mehrbahnige Verstellsysteme. Wo kommt die Gassenverstellung zum Einsatz? Die Gassenverstellung von igus ermöglicht das Einstellen mehrerer Förderbandspuren ohne den Austausch von schweren […]

Weiterlesen...