Suchbegriff:

Schutzart

Präsentation der Auswahl an Kabelverschraubungen bei igus

Was ist eine Kabelverschraubung?

Beke Nieszytka | 13. August 2019

Eine Kabelverschraubung führt Kabel abgedichtet und zugentlastet in Gehäuse ein. Sie sorgt für eine sichere Abdichtung der Leitung am Durchgang durch eine Seitenwand oder Blechplatte in den Klemmraum.

Weiterlesen...

Was ist eine Schutzklasse?

Beke Nieszytka | 6. August 2019

Eine Schutzklasse definiert die Sicherheitsmaßnahmen, welche getroffen werden, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.

Weiterlesen...

Was ist die IP Schutzart?

Beke Nieszytka | 30. Juli 2019

IP steht für International Protection oder Ingress Protection (Schutz vor Eindringen). IP steht für International Protection oder Ingress Protection (Schutz vor Eindringen). Schutzarten (International Protection Codes) treffen klare Aussagen darüber, gegen welche Einflüsse ein Produkt geschützt ist.

Weiterlesen...