Welche Dichtungsvarianten gibt es für Kugellager?

Oliver Kreutz | 20. Dezember 2019

Viele metallische Wälzlager sind als abgedichtete Ausführung erhältlich. Die Abdichtung ist bei metallischen Kugellagern i.d.R. zwingend erforderlich, da ansonsten Verschmutzung in die Kugel-Laufflächen gelangen kann, sich mit dem Schmiermittel verbindet und somit den Lagerlauf blockieren kann.

Metallische Lager müssen geschützt werden

Metallische Kugellager gibt es auch als offene Bauform, jedoch werden diese aufgrund o.g. Problematik nur selten verwendet. Allein schon eine staubige Umgebung reicht aus, um die Laufeigenschaften über einen längeren Zeitraum negativ zu beeinflussen.

Kugellager aus Kunststoff oder Keramik werden zumeist nur als offene Bauform angeboten

Weil diese Lager nicht geschmiert werden müssen!
Die offene Bauweise birgt bei diesen Materialien einen großen Vorteil: Jegliche Verschmutzung die eintritt, kann auch leicht wieder austreten, bzw. gespült oder mit Druckluft ausgeblasen werden. Eine Schmutzanhaftung durch Schmiermittel ist hier nicht gegeben.

Die Abdichtung metallischer Kugellager erfolgt nach dem Prinzip des Wellendichtrings. Folgende herstellerspezifische Dichtungsbezeichnungen sind möglich:

  • Z = einseitige Blechdeckscheibe mit Spaltdichtung
  • ZZ/2Z = wie oben, beidseitig
  • RS = einseitige, schleifende Gummidichtung
  • LB = wie oben
  • 2RS = wie oben, beidseitig
  • LLU = wie oben, berührungslose Gummidichtung, beidseitig
  • EE = wie oben, beidseitig berührend, schleifend
  • RZ = einseitige, berührungslose Gummidichtung
  • LB = wie oben
  • 2RZ = wie oben, beidseitig
  • LLB = wie oben

Die Dichtungsbezeichnungen sind weltweit gültig und stehen je nach Hersteller meistens als Suffix hinter der jeweiligen DIN Baugröße.

Dichtungsvarianten

igus® Kugellager mit Deckscheibe

Auch im Produktprogramm der igus Kugellager haben die Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Abdeckvarianten. Nicht alle sind für jede Lagerbaugröße verfügbar, aber eine einseitige Deckscheibe steht immer zur Auswahl.

Haben Sie noch Fragen und / oder Wünsche? Dann schreiben Sie mir einfach eine email an: okreutz@igus.net

igus Kugellager: Abdeckvarianten (je nach Baugröße)
1. offene Bauform
2. einseitige Deckscheibe
3. Beidseitige Labyrinthdichtung

1 0
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!