Wann sollte ich mein Kugellager wechseln?
Patrick Czaja | 11. Februar 2021
Kugellager wechseln? Das sollte dann geschehen, wenn…
- das durch den Verschleiß verursachte Lagerspiel ein nicht mehr akzeptables Ausmaß angenommen hat, beispielsweise beim „Schlackern“ der Welle.
- der Käfig verschlissen ist und droht herauszufallen.
- die Lagerringe durch zu hohe Stoßkräfte gebrochen sind.
- die Laufflächen der Lagerringe sichtlich beschädigt sind.
- das Kugellager beispielsweise durch grobe Verschmutzung blockiert ist.
- die Kugeln (Glas) gebrochen sind.
- „vorher nicht dagewesene Geräuschemissionen“ auftreten.
- kein Lagerspiel mehr durch Ablagerungen auf den Kugeln vorhanden ist.
Kugellager wechseln – Defektes Metallkugellager für ein Auto-Automatikgetriebe
Für unsere xiros Kugellager aus Kunststoff heißt das aber nicht immer, dass ein neues Lager eingesetzt werden muss. Bei Vorliegen einer Blockade wegen grober Verschmutzung ist gegebenenfalls ein Ausspülen oder Ausblasen möglich und das Kugellager kann weiterverwendet werden. Dies gilt dann, wenn keine Beschädigungen der Lagerringe und Kugeln vorliegen.
Die Verschleißgrenze definiert jeder Kunde je nach Anwendungsfeld für sich selbst. Bei Anwendungen, welche eine hohe Präzision beziehungsweise Positioniergenauigkeit erfordern, sollten Wartungsintervalle in kürzeren Abständen erfolgen. Bei Anwendern, die zum Beispiel xiros Tragrollen einsetzen, kann eine höhere Akzeptanz gelten, da nur einfache Umlenkaufgaben erfüllt werden müssen.
Unsere Polymerkugellager haben von Haus aus ein radiales Lagerspiel von circa 0,05 bis 0,15 mm. Diese Charakteristik verdanken sie ihrem leichten Lauf sowie dem niedrigen Losbrechmoment. Durch die offene Bauweise sind zudem sehr leicht zu reinigen. Die Verschleißgrenze für die Tests und Datenbasis unseres Lebensdauerrechners ist mit 0,2 mm (Zunahme des Radialspiels) definiert. Bis zu diesem Wert von zusätzlichen 0,2 mm Radialspiel kann igus bei seinen Kugellagern einen einwandfreien Lauf gewähren; stets erprobt im hauseigenen Kugellager-Testlabor.

Machen Sie sich ein eigenes Bild. Bestellen Sie unsere Musterbox für xiros Kugellager aus Kunststoff.