Kategorie:

xiros

Wo werden Kugellager eingesetzt? Und welche Arten gibt es?

Patrick Czaja | 2. April 2020

Das Kugellager ist im Maschinenbau nicht mehr wegzudenken. Es existieren diverse Ausführungen von Kugellagern, wobei sich Maße und technische Zusammensetzung der Komponenten nach den Spezifiktionen der industriellen Anwendung richten. Die am häufigsten verwendeten Kugellager, und wo sie eingesetzt werden, verrät die folgende Auflistung: Rillenkugellager nach DIN 625: Diese Kugellagerform nimmt radiale Kräfte auf und wird […]

Weiterlesen...

Warum sind Kunststoff Kugellager so interessant für den Fahrzeuginnenraum?

Sebastian Bloechl | 27. März 2020

Die Gestaltung der Auto-Innenräume ist eine große Herausforderung für Designer und Ingenieure. Innerhalb weniger Sekunden entsteht ein erstes Bauchgefühl. Noch während wir uns in den Autositz niederlassen greifen wir bereits an das Lenkrad. Gleich darauf erfolgt das Mustern der Armlehne, und das Abtasten der Knöpfe zur Fensterverstellung. Selbstverständlich ist das subjektive Empfinden entscheidend, jedoch sind […]

Weiterlesen...

Welche Materialien werden eigentlich für Kugellager-Kugeln eingesetzt?

Patrick Czaja | 26. März 2020

Das Material für Kugellager-Kugeln von Wälzlagern ist sehr variabel und richtet sich zunächst immer erst nach den Ringwerkstoffen. Somit ist gewährleistet, dass das Zusammenspiel des Systems aus Käfig, Innenring und Außenring optimal aufeinander abgestimmt ist. Dies ist besonders wichtig, wenn es in der Anwendung zur Erhitzung oder Abkühlung der Lager kommt. Gute Laufeigenschaften des Kugellagers […]

Weiterlesen...

Was ist DIN 625?

Patrick Czaja | 19. Dezember 2019

Die DIN 625 legt beispielsweise die Abmessungen für einreihige Radialrillenkugellager fest und gilt in der Industrie wohl als die bekannteste Norm im Wälzlagerbereich.

Weiterlesen...

Kugellager aus Metall, Kunststoff, Keramik – wann nehme ich welches?

Patrick Czaja | 18. November 2019

Die Auswahl des richtigen Werkstoffs für Kugellager ist nicht immer leicht. In diesem Beitrag erfahren Sie in einer kurzen Zusammenfassung, ob und wann Kugellager aus Metall, Kunststoff oder Keramik in Frage kommen. Grenzen der Kugellager aus Metall Kugellager aus Metall werden hauptsächlich in den meisten Anwendungen des klassischen Maschinenbaus verwendet. Sie liegen hinsichtlich der weltweiten […]

Weiterlesen...